Partner of Red Bull Dual Ascent 2023
Partner of Red Bull Dual Ascent 2023

Elevate aspettative, elevate esigenze

Partner del Red Bull Dual Ascent 2023

Svizzera: boschi lussureggianti. Cielo cristallino. E la massiccia parete in calcestruzzo alta 220 metri della diga della Verzasca che incombe sulla valle.

Questa è la location del Red Bull Dual Ascent 2023, dove 24 climber in team di 2 componenti cercheranno di fare l'impossibile.

Una sfida eccezionale, anche per Hilti: per questa competizione estrema abbiamo creato una partnership con Red Bull fornendo attrezzi e ancoranti professionali per il fissaggio in sicurezza delle vie ferrate.

Scopri le vie ferrate e testa personalmente gli attrezzi presso il nostro "experience booth" in loco. Registrati qui per ricevere dei biglietti gratuiti e goderti dal vivo la fase finale della competizione Red Bull Dual Ascent, prevista per il 4 novembre.

180 metri

di arrampicata
in una competizione a più tiri

12 team

composti da 24 tra i migliori arrampicatori a livello mondiale
in una gara testa a testa

12.000 fori

per l'installazione di ancoranti in serie
con la tecnologia Hilti SafeSet

60 anni

di calcestruzzo indurito
con una durezza di 2,4 volte superiore a quella originaria

La parete che sfida tutti

La parete che sfida tutti

Per gli atleti, sono due i fattori fondamentali per il successo: un'assoluta concentrazione e la tranquillità. Devono potersi fidare incondizionatamente della sicurezza e tenuta della via ferrata per poter rendere al massimo.

Abbiamo accettato la sfida di creare una situazione assolutamente priva di preoccupazioni per i team di atleti: fornendo attrezzi ad alte prestazioni, la nostra esperienza e i nostri comprovati ancoranti.

La tracciatura della via è un lavoro impegnativo: 180 metri di fissaggio in verticale, sotto pressione, lavorando su calcestruzzo indurito, esposti alle intemperie, fissando circa 12.000 punti di ancoraggio. Queste sono solo alcune delle sfide che devono affrontare i tracciatori professionali.

 

Collaboro con Hilti da oltre 40 anni e ho tracciato più di 2000 vie di arrampicata. Nel corso della mia attività ho sempre scelto Hilti perché offre una grande affidabilità per quanto riguarda ancoranti e attrezzi.

Heli Putz
Organizzatore di eventi outdoor

NURON

Alla conquista della parete

Il calcestruzzo della diga rappresenta una sfida formidabile. Dopo 60 anni di indurimento, la sua resistenza originaria è aumentata di 2,4 volte. Al suo interno si trovano blocchi di roccia di gneiss la cui durezza è superiore a quella del calcestruzzo e paragonabile a quella dell'acciaio.  Ciò significa che per preparare la via di arrampicata in condizioni così estreme sono necessari attrezzi e punte potenti. Con la nuova piattaforma cordless Nuron da 22V, la squadra di installazione può lavorare in modo flessibile con funzioni di sicurezza avanzate e una ridotta necessità di sostituire le batterie. 

Per la perforazione del calcestruzzo duro, il trapano a percussione TE 6-22 con le nostre punte TE-CX offre velocità di esecuzione e potenza elevate senza compromettere il peso compatto e confortevole. Il sistema di riduzione delle vibrazioni (AVR) e la regolazione attiva della coppia (ATC) rendono più sicura l'applicazione e riducono l'affaticamento della squadra di installazione quando si esegue un'elevata quantità di fori. La lunga durata della batteria consente un minor numero di sostituzioni durante l'applicazione.

Scopri Nuron
safeset

Oltre i limiti

Tutto quello che fa risparmiare tempo e peso è estremamente utile quando si è sospesi in una posizione difficile su una parete di 220 metri, esposti a temperature elevate. Una cosa molto utile in tal senso, è il sistema Hilti SafeSet che permette di eliminare passaggi dispendiosi in termini di tempo, e allo stesso tempo critici nella posa degli ancoranti, consentendo un'installazione più rapida, più semplice e più sicura degli stessi come la pulizia del foro, il serraggio con la coppia appropriata del tassello ad espansione, il dosaggio corretto del chimico.

Quest'anno la squadra di tracciatori ha utilizzato la nostra ultima novità HUS4 MAX Hybrid per l'ancoraggio: creazione del foro, inserimento della capsula e posa del tassello con avvitatore ad impulsi SIW6… e il gioco è fatto.

Scopri SafeSet
ancoranti hilti

Un ancorante robusto per i climber

Un altro grande vantaggio: la squadra di tracciatori può risparmiare tempo usando meno attrezzi. Il tassello a vite HUS4-H usato in combinazione con la capsula chimica HUS4-MAX stabilisce una nuova frontiera nel settore della tecnologia di fissaggio sfruttando il meglio delle proprietà meccaniche e chimiche.

HUS4-H è un ancorante meccanico ibrido estremamente facile e rapido da installare rispetto ai tradizionali tasselli a battere meccanici. Nessuna pulizia, nessuna regolazione della coppia di serraggio, senza l'uso del martello, facile da rimuovere, tutte caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a questo specifico evento dove i fissaggi sono di carattere temporaneo.

Utilizzato in combinazione con HUS4-MAX l'ancorante ibrido potenzia al massimo le sue caratteristiche di rapidità e di facilità di posa: grazie alla performance di una fiala chimica, i tempi di installazione si riducono fino a 4 volte rispetto a quelli con un ancorante chimico tradizionale. È l'unica soluzione di ancoraggio chimico che non richiede di pulizia o tempo di indurimento e che è totalmente rimovibile una volta conclusa la gara.

Guarda il video di HUS 4-MAX
JOIN THE LIVE STREAMING EVENT

SEGUI L'EVENTO IN DIRETTA STREAMING

Se non puoi assistere a questa emozionante competizione in loco, segui l'evento in diretta streaming su Instagram il 3 novembre. - Seguici e attiva le notifiche.

Scopri di più sulla preparazione e il tracciamento di questa straordinaria via e sulla gamma dei prodotti impiegati, nelle nostre interviste con gli esperti Hilti.

Condividi