- Pagina iniziale
- Azienda
- Press & Media
- Comunicati stampa
- Hilti al SAIE pronta a stupire con la nuova piattaforma Nuron
Hilti al SAIE pronta a stupire con la nuova piattaforma Nuron
Milano, 22 settembre, 2022 - Hilti, fornitore di prodotti, sistemi, software e servizi dedicati all’industria mondiale delle costruzioni e dell’energia, sarà a Bologna Fiere dal 19 al 22 ottobre. Nell’ambito di un’edizione davvero speciale, caratterizzata da una forte spinta all’innovazione, l’obiettivo è presentare in anteprima Nuron, la nuova piattaforma unica e connessa.
Hilti non poteva mancare alla Fiera delle Costruzioni per presentare la nuova linea di prodotti Nuron e farne toccare con mano vantaggi e potenzialità, grazie alla presenza di aree demo dedicate dove sarà possibile vedere i nuovi attrezzi in funzione. SAIE rappresenta infatti l’occasione ideale per condividere una storia di innovazione e passione, con l’introduzione sul mercato italiano di una nuova soluzione cordless in grado di semplificare i lavori in cantiere, migliorare la gestione del parco attrezzi, aumentare la performance e incrementare la sicurezza dell'operatore. Nuron si basa infatti su un singolo sistema a batteria per tutte le applicazioni richieste, dalle leggere alle più pesanti.
Nuron rappresenta un’innovazione senza precedenti e consente agli operatori del settore di lavorare in un cantiere completamente senza fili, superando la complessità di dover utilizzare ogni volta diverse fonti di energia per i loro attrezzi. Grazie a Nuron, si riducono in maniera importante i tempi di inattività, semplificando in modo innovativo e sostenibile i cantieri.
Alla scoperta del mondo Hilti al SAIE: Nuron, la soluzione cordless che incrementa la produttività in modo intelligente
Con Nuron le batterie e i caricabatteria sono intercambiabili tra tutti gli attrezzi, aspetto essenziale per ottimizzare i parchi attrezzi e ridurre i costi per le aziende. La piattaforma a batteria da 22 Volt offre performance senza precedenti, consentendo anche applicazioni per carichi pesanti che una volta erano limitate a sistemi cablati, alimentati a gas o con batterie a tensione più alta. Il cuore di questa innovazione è rappresentato dall'interfaccia della batteria completamente riprogettata, che garantisce un trasferimento di potenza significativamente maggiore e quindi prestazioni più elevate.
In scena al SAIE: il ruolo del cloud e della connettività
Non da ultimo, i visitatori potranno approfondire le funzionalità in termini di connettività: tutti gli attrezzi collegati generano infatti dati che vengono memorizzati sulle batterie Nuron e trasferiti in modo sicuro al cloud durante ogni ricarica, senza l'intervento degli operatori. Tra i dati rilevati troviamo informazioni come l'uso dell'attrezzo, la sede della ricarica e lo stato della batteria, per garantire agli operatori di lavorare con le batterie in condizioni ottimali. Queste informazioni possono infatti essere usate per inviare avvisi immediati laddove sia necessario un intervento. In alternativa, i dati diventano accessibili su richiesta e sono resi disponibili su dispositivi mobili e su desktop attraverso il servizio ON!Track di Hilti.
In combinazione con servizi Hilti come Fleet Management, pensati proprio per l’ottimizzazione del parco attrezzi, i dati raccolti tramite la connessione al cloud possono essere utilizzati per ridurre i tempi di inattività e la gestione delle attrezzature, favorendo così la produttività del cliente.
Hilti sarà presente a Bologna Fiere al Pad. 30 - Stand C30, pronto ad accogliervi numerosi!
Oltre allo stand, il Nuron Roadshow – In concomitanza alla Fiera SAIE, Hilti darà il via anche a un roadshow dedicato, un vero e proprio tour che in un mese effettuerà più di 15 tappe lungo tutta la penisola. Il roadshow avrà inizio a Bologna dove il truck Hilti si fermerà per i 4 giorni dell’evento SAIE, dando la possibilità a tutti i visitatori di assistere a dimostrazioni pratiche sull’utilizzo dei nuovi attrezzi Nuron, per provarne in prima persona performance e innovazione tecnologica, guidati dagli esperti Hilti.
Scopri Nuron: Pagina web Hilti Nuron
Il Gruppo Hilti fornisce all’industria mondiale delle costruzioni e dell’energia prodotti, sistemi, software e servizi tecnologicamente all’avanguardia. Con un organico composto da oltre 31.000 dipendenti in oltre 120 paesi, la società si distingue per le relazioni dirette con la clientela, la qualità e l’innovazione. Nel 2021, Hilti ha generato un fatturato annuo pari a quasi 6 miliardi di CHF. La sede del Gruppo Hilti si trova a Schaan, nel Liechtenstein, sin dalla sua fondazione nel 1941. L’azienda è di proprietà privata del Martin Hilti Family Trust, che ne assicura la continuità a lungo termine. L’orientamento strategico del Gruppo Hilti è basato su una cultura volta alla responsabilità e alla performance e sugli obiettivi di creare clienti entusiasti e un futuro migliore.