Domande e risposte

Quali sono i documenti di riferimento per un ancorante?
Ci sono diversi documenti tecnici di riferimento per un ancorante, i principali sono:
- Certificazioni, certificati ETA secondo norme EAD;
- DoP, dichiarazione di Prestazione per i prodotti marcati CE;
- Schede tecniche;
- Schede di sicurezza, in riferimento agli ancoranti chimici;
- Test report del produttore, derivanti da test interni in laboratorio.
Che cos’è un ETA?
Il Benestare Tecnico Europeo (ETA) è un documento che fornisce informazioni circa le prestazioni di un prodotto da costruzione, nel quale sono riportate quindi, tutte le informazioni tecniche necessarie del prodotto stesso.
Al fine di pervenire all'ETA è necessario che il prodotto da costruzione venga testato in accordo a quanto previsto nell'EAD per lo specifico uso richiesto dal Produttore. Al termine dei test, i risultati sono valutati e inseriti all’interno dell’ETA.
Il rilascio dell'ETA si prefigura come la strada da intraprendere da parte del Produttore per poter poi ottenere il marchio CE per un prodotto da costruzione. L'ETA rappresenta anche la base per la redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP) da parte del produttore, che se ne assume la responsabilità quando immette il prodotto da Costruzione sul mercato.
Che cosa contiene la DOP?
Ogni prodotto marcato CE dev’essere accompagnato da una DoP, che è l’acronimo di Dichiarazione di Prestazione. Questo documento costituisce la presa di responsabilità del produttore sul mantenimento della performance dichiarata negli articoli prodotti e contiene tutti i dati relativi alla prestazione del prodotto i quali vengono estrapolati dalla certificazione ETA.
Qual è la differenza tra le resine HIT-RE 500 V4 e HIT-HY 200 A?
La principale differenza tra queste due tipologie di resine chimiche è nella loro composizione: la HIT-RE 500 V4 è una resina epossidica, la HIT-HY 200 A è una resina ibrida. Questo aspetto influenza molto i tempi di indurimento dei due ancoranti chimici, difatti la resina epossidica ha dei tempi di indurimento molto più lunghi rispetto all’altra. A parte la formulazione chimica, si può dire che HIT RE 500 V4, offre il più ampio spettro di elementi di ancoraggio e tecnica di perforazione mentre HY-200 è più limitato riguardo a questa caratteristica. Il punto di forza di HY-200 sono le sue prestazioni in termini di temperatura e la possibile combinazione con l’utilizzo di elementi non pulenti.
Quali sono i pro e i contro dell'utilizzo di ancoranti meccanici rispetto agli ancoranti chimici?
Data la grande varietà di sistemi di ancoraggio disponibili oggi sul mercato, i professionisti della progettazione o dell'installazione possono avere difficoltà a selezionare l'ancoraggio appropriato per una soluzione specifica. In generale, non ci sono pro o contro in quanto i sistemi di ancoraggio dovrebbero essere selezionati in base al luogo di lavoro e alle condizioni di progettazione. La tabella seguente fornisce approssimativamente le principali differenze tra ancoranti meccanici e chimici:

È possibile installare un ancorante con foro sovradimensionato?
In base alla tipologia di ancoraggio utilizzata, un foro sovradimensionato può avere un effetto significativo o meno pronunciato sulla rigidezza e sul carico di rottura dell'ancorante. Tuttavia, un foro sovradimensionato rispetto alle dimensioni che sono indicate nel relativo documento di valutazione/approvazione viola lo scopo stesso del documento di approvazione.
Un ancorante ad espansione meccanica, ad es. L'HST3, installato in un foro sovradimensionato può ruotare prima di raggiungere la coppia prescritta. Inoltre, l'entità della forza di espansione dipende dal grado di espansione del manicotto e di conseguenza dallo spazio tra l'ancorante e i lati del foro. Nel caso di ancoranti a vite per calcestruzzo, ad es. HUS3, il diametro del foro è abbinato alla geometria della vite in modo che la filettatura tagli nel calcestruzzo e la forza esterna possa essere trasferita al calcestruzzo attraverso questa connessione ad incastro positivo. In caso di foro sovradimensionato, l'area di appoggio ai lati della filettatura viene ridotta. In generale, il sistema di ancoraggio chimico (sistema di iniezione), ad es. HIT RE 500 V3, pur non essendo certificato per questo tipo di applicazioni, è meno sensibile al foro sovradimensionato poiché le cartucce forniscono una quantità sufficiente per riempire il foro con resina (Si precisa che questo potrebbe non essere il caso di un sistema a fiala predosata come ad esempio l’HVU2).
Come posso progettare un ancoraggio con diametro più grande di M30?
A causa della richiesta limitata di un diametro così "grande", l'ETA dei sistemi di iniezione Hilti in generale copre le dimensioni della filettatura "standard" da M8 a M30. Tuttavia, in aggiunta Hilti fornisce dati tecnici Hilti per filettature da M33 a M39 e anche per dimensioni maggiori in condizioni limite speciali per il sistema di iniezione Hilti HIT RE 500 V4 in combinazione con HAS-U. Questi dati tecnici sono valutati secondo la filosofia di EAD 330499-00-0601 e utilizzabili grazie al metodo Hilti SOFA (vedi domanda successiva), anche se non sono inclusi nell'ETA. Il design può essere realizzato con il nostro software di progettazione fino a M39. In caso di diametro maggiore di, Hilti fornisce parametri come la resistenza caratteristica all'estrazione, le distanze minime dal bordo e dalla spaziatura, nonché la spaziatura caratteristica e le distanze dai bordi, mentre un progetto può essere eseguito solo tramite un calcolo manuale supplementare.
Cos'è il metodo SOFA in Profis?
Il nostro software Profis Engineering offre al progettista la possibilità di coprire applicazioni che non sono prese in considerazione all'interno dei codici ETAG/EC2. Con EC2-Part4, rispetto alle linee guida ETAG, sono state estese le configurazioni per cui è possibile applicare la teoria dell’ancoraggio. Tuttavia, molti casi non sono ancora coperti e per queste applicazioni può essere utile, con il fine di trovare una soluzione, utilizzare il Metodo Hilti SOFA. Tale metodo si basa su ricerche interne ed esterne condotte da Hilti e su valutazioni ingegneristiche. Non si tratta di un documento in sostituzione alla normativa e alle linee guida, ma è in molti casi l’unica metodologia utilizzabile per risolvere delle applicazioni di ancoraggio.
Differenza tra calcestruzzo fessurato e non fessurato?
Il calcestruzzo è un materiale base particolare in quanto ha buone caratteristiche meccaniche ed è caratterizzato dalla particolarità che in alcune zone ben definite della struttura può presentare microfessurazioni, dovute ad es. allo stato tensionale locale. La fessurazione si verifica nella maggior parte delle strutture in calcestruzzo, sulle aree sottoposte a trazione, mentre negli elementi sottoposti a compressione il cls si definisce non fessurato. Le fessure possono generarsi in qualsiasi momento nel calcestruzzo, causate da eventi esterni (terremoti, vibrazioni, ecc.) o dovuti all’azione di carichi (peso stesso del calcestruzzo, vento, traffico ecc.), occorre quindi valutare lo stato tensionale del materiale/elemento nelle varie condizioni di carico. Le fessurazioni possono ridurre drasticamente la resistenza del tassello, per questo motivo esistono ancoranti testati e certificati solo su calcestruzzo non fessurato ed altri che invece lo sono anche su calcestruzzo fessurato. Nell'area sottoposta a trazione o in caso di dubbio, è sempre consigliabile utilizzare tasselli omologati per il calcestruzzo fessurato.

Qual è la vita di servizio degli ancoranti Hilti?
I valori riportati all’interno della Valutazione Tecnica Europea (ETA) sono riferiti ad una vita di servizio dell’ancoraggio di 50 anni. Tali valori di resistenza considerano anche la durabilità dell’ancorante, in quanto vengono fatte delle prove per garantirne il comportamento nel tempo (per esempio cicli di gelo e disgelo per gli ancoranti chimici). Tuttavia, alcuni ancoranti hanno avuto un’estensione di questa vita di servizio e riportano all’interno della loro certificazione anche i valori di resistenza relativi a una vita di servizio superiore (per esempio per il nostro ancorante chimico a iniezione Hilti HIT RE 500 V4 può fornire garanzie di caricabilità fino a 100 anni).
Per chiarimenti e ulteriori dettagli, puoi fare una domanda direttamente ai nostri tecnici utilizzando l’apposita sezione della community di ingegneria.