Calcestruzzo fessurato vs non fessurato - Distanza dal bordo finita vs infinita.

Nel mondo delle costruzioni, stiamo assistendo a un cambiamento continuo, e in questo momento, la sicurezza, la produttività e la sostenibilità rappresentano i principi su cui fondare il futuro del settore. Queste esigenze si traducono rapidamente in nuove tecnologie alle quali si affianca un telaio normativo in continua evoluzione. Parte integrante di questo contesto è la tecnologia del fissaggio post-installato di piastre base, con ancoranti chimici e meccanici.
I Progettisti si trovano spesso a dover dimensionare il rinforzo di strutture in cemento armato e l’ancoraggio di strutture metalliche, di supporti per impianti, di macchine o apparecchi soggetti a condizioni averse di carico come il sisma, la fatica e il fuoco.
La volontà di Hilti è di affiancare i progettisti in questa sfida comune. Con la nostra attenzione all'innovazione, aiutiamo i nostri clienti a migliorare le costruzioni. Hilti soffre soluzioni tecniche altamente performanti per il fissaggio delle piastre di base, per massimizzare il valore offerto e garantire un’installazione conforme come da progetto
Questa serie di articoli è una raccolta di Domande Frequenti relative al software di progettazione per ancoraggio PROFIS Engineering.
In questa prima parte, si riportano domande relative al materiale base, al fine di comprendere la corretta impostazione per il calcolo di sistemi di ancoraggio.
Qual è la differenza tra calcestruzzo fessurato e non fessurato?
Il consiglio è di considerare il calcestruzzo fessurato, se su quest’ultimo è probabile che si presentino delle fessurazioni durate la sua vita utile, per esempio in zone soggette a trazione o a variazioni di temperatura. Ci sono alcuni casi in cui si potrebbe scegliere il calcestruzzo non fessurato: per esempio applicazioni strutturali che utilizzano un calcestruzzo pre-sollecitato o anche per ancoraggi su colonne o platee che spesso, in condizioni statiche, son soggette a soli carichi di compressione.
Cosa si intende per distanza “finita” e “infinita” sul software?
Considerando una distanza dal bordo "infinita", il software non effettua la verifica della rottura del bordo di calcestruzzo nella direzione in cui "infinito" è il valore della distanza dal bordo.
Inserendo invece un valore finito, se pur elevato, come distanza dal bordo, il software considera la rottura del bordo di calcestruzzo anche in quella direzione.
Nell'immagine allegata, viene spiegata meglio la distinzione tra distanza dal bordo con "infinito" e senza "infinito".
Si può notare che nella situazione "con infinito", la rottura del bordo potrebbe verificarsi su un lato della trave e non nella direzione del carico, perché la rottura del bordo è evitata dalla presenza della costruzione stessa.