Torna al contenuto principale
Carrello
Posted by Andrea Bergomiover 1 year ago

Il complesso “Ex Manifattura Tabacchi” a Firenze

SUPPORTO IMPIANTI,BIM,CASO STUDIO

1.7K


In un precedente articolo abbiamo visto quale è il quadro normativo italiano (parte 1). Vediamo ora il caso di studio:

 

Figura 1- Immagini dal sito di 2Dto6D 


Il caso studio riguarda la riqualificazione sismica di uno degli edifici del complesso “Ex manifattura tabacchi” a Firenze un’imponente fabbrica in disuso dal 2001, in via di riqualificazione.La progettazione degli impianti e l’inserimento degli stessi all’interno di un modello BIM è stato effettuato dall’ufficio tecnico di INTEC s.r.l (http://www.intecsrl.info). Il dimensionamento statico ed antisismico degli elementi di supporto per impianti è stato eseguito dall'ufficio tecnico di Hilti Italia, tramite il servizio di specifica BIM

 

Figura 2– Implementazione delle staffe all’interno del modello Revit 


  

Figura 3 - Immagini dal sito di 2Dto6D e dal modello disciplinare dei sistemi di supporto di Hilti 

 

La fase di recupero e analisi dei dati necessari per le verifiche è stata effettuata navigando all’interno del modello BIM trasmesso da INTEC, in questo modo i sopraluoghi in cantiere sono stati ridotti al minimo e la trasmissione di dati tra i progettisti di INTEC e i tecnici HILTI è avvenuta in maniera completa ed efficace. Una volta ultimata la fase progettuale degli elementi, il Bim Specialist ha inserito gli stessi all’interno del modello BIM, secondo gli interassi statici e sismici definiti in fase di progettazione. Il servizio di progettazione BIM ha permesso una gestione ottimizzata dell'intero flusso di lavoro, con un aumento della produttività, durante la fase di progettazione e di installazione. Durante la fase progettuale è stato possibile dimensionare i tipologici in maniera multidisciplinare il che ha garantito un risparmio in termini di materiali e tempo di installazione. 

 

Figura 4 - Modello disciplinare dei sistemi di supporto di Hilti, supporto sismico trasversale e longitudinale 

 

Una difficoltà tecnica del progetto, è stata la limitazione dell’utilizzo degli elementi strutturali come base di fissaggio per i sistemi di supporto, poiché pilastri e travi primarie erano rivestite con reti in fibra di carbonio. Era possibile forare solamente il lato dell’orditura di travi secondaria. Grazie ai modelli è stato possibile ingegnerizzare la corretta soluzione statica e sismica dall’ufficio, eliminando gli imprevisti che potevano sorgere in cantiere. 


Figure 5 - Immagini dal sito di 2Dto6D e dal modello disciplinare dei sistemi di supporto di Hilti 


In questo progetto, la mancanza di un controsoffitto di copertura, ha portato la necessità di dover rispettare stringenti requisiti estetici anche per gli elementi di supporto degli impianti. 
Lo studio delle staffe in “BIM” ha reso possibile fornire una soluzione esteticamente piacevole e allo stesso tempo integrata, ne è un esempio lo staffaggio dei fan coil e relativi impianti, in cui sono stati adottati controventi inclinati internamente per migliorarne l’impatto visivo. 
Il modello BIM ha permesso di studiare in anticipo le eventuali interferenze dei controventi con l’orditura di travi del solaio.  


Figure 6 - Modello disciplinare dei sistemi di supporto di Hilti, supporto antisismico fan coil


Durante la fase di montaggio in cantiere gli errori sono stati ridotti al minimo grazie a disegni ed elaborati grafici di dettaglio, mentre il modello digitale faciliterà le future operazioni di modifica e manutenzione. La visione a breve termine di una reale diffusione del BIM nella disciplina impiantistica appare oggi un’idea quanto mai concreta, soprattutto se si tiene conto dei numerosi vantaggi che comporta il supporto di un buon modello BIM impiantistico nella corretta progettazione, istallazione e, soprattutto, manutenzione degli elementi MEP presenti all’interno di un’opera. 

Per chiarimenti e ulteriori dettagli, puoi fare una domanda direttamente ai tecnici Hilti utilizzando l’apposita sezione della community di ingegneria, richiedendo invece il servizio di specifica BIM,ti supporteremo nella progettazione e nell’implementazione degli elementi di staffaggio all’interno del tuo modello BIM.

Per la gentile concessione del materiale relativo a questo interessante caso studio, si ringraziano

Iacopo Cartoni, Andrea Ignesti, Marco Tancredi, INTEC s.r.l (http://www.intecsrl.info).

Ancora nessun commento

Commenta per primo.