Torna al contenuto principale
Carrello
Posted by Carlo Benetelloalmost 5 years ago

Approfondimenti sul rischio di incendio e sulla protezione antifuoco delle facciate continue nei grattacieli

antifuoco,facciate continue

1.7K

L'importanza fondamentale del contenimento del fuoco nei grattacieli


Per i grattacieli la sicurezza antincendio non è negoziabile. Infatti, proprio di questo tema si è discusso alla International Conference on Fire Safety in High-Rise Buildings, in particolare di: "qualsiasi struttura in cui l'altezza può avere un grave impatto sull'evacuazione".

L'altezza, un'elevata concentrazione di persone e la capacità limitata di ascensori e scale rende difficile l'evacuazione rapida di tutti gli occupanti in caso di incendio. Poiché il fuoco si diffonde verticalmente, un incendio può potenzialmente raggiungere un gran numero di persone lontane dal suolo.

I metodi antincendio tradizionali possono spesso non essere in grado di aiutare. Le scale e le manichette dei vigili del fuoco potrebbero non raggiungere la fonte di un incendio a livelli più alti. Ciò rende di fondamentale importanza la protezione e il contenimento di incendi, fumi e gas tossici: i grattacieli devono far fronte a tempi di esposizione al fuoco molto più lunghi. In particolare, un rigoroso progetto antincendio dei sistemi di compartimentazione passiva, conforme agli standard normativi e ai requisiti di legge, è fondamentale per salvaguardare la vita umana, limitare i danni ai beni e all’ambiente, proteggendo le vie di fuga per il tempo necessario all’intervento dei Vigili del Fuoco.
Il design della facciata continua dovrebbe limitare la diffusione del fuoco e del fumo attraverso il giunto interno, lo spazio ridotto tra il solaio e la facciata di un edificio è più grande di quanto sembri!
 
Si prenda ad esempio un edificio di 30x30m con un intercapedine di circa 10 cm. Può sembrare un ingombro ridotto, ma aggiunge fino a circa 12 metri quadri di spazio aperto per il sollevamento di gas, fumo e fiamme da un pavimento all'altro. Più piani ha un edificio, più critico diventa questo vuoto: potrebbe consentire al fuoco di inghiottire l'intera struttura. Dopo i numerosi incendi che si sono propagati attraverso i vuoti tra solaio resistente al fuoco e facciata continua, architetti e ingegneri ora riconoscono quanto siano critiche le barriere antifuoco perimetrali per il piano di sicurezza di un grattacielo.


Di conseguenza, a ogni piano, il vuoto all'intersezione tra i componenti della facciata continua esterna e quelli del solaio deve essere ripristinato con un sistema antifuoco certificato, in grado di soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco richiesti dalle linee guida locali.


Soluzioni efficaci, affidabili e conformi alle linee guida locali


Oltre ad aiutare a prevenire la propagazione del fuoco, i giunti per facciate continue devono soddisfare una serie di ulteriori requisiti. Questi includono buone capacità di movimento e sismiche, in quanto i grattacieli sono soggetti a più condizioni di movimento rispetto alle strutture basse. Altre considerazioni includono le prestazioni acustiche, la resistenza all'aria e all'acqua, l'isolamento termico e gli standard di Green Building.
Tenendo presenti queste tendenze del settore, abbiamo sviluppato soluzioni antifuoco innovative che non solo aiutano a proteggere vite umane, ma possono risolvere anche altre sfide riguardanti la progettazione e l’installazione. 

I sigillanti spray versatili sono all'avanguardia in questa nuova generazione


Il nostro sigillante tradizionale a base d'acqua CFS-SP WB è uno spray versatile per applicazioni su facciate continue e giunti lineari in cui non è prevista l'esposizione all'acqua durante il ciclo di vita dell'edificio.
Per una posa del prodotto facile e veloce è consigliato applicare il prodotto con erogatore airless. Dopo l’indurimento può essere facilmente verniciato.
Ha una capacità di movimento ad alte prestazioni (fino a ±25%) che soddisfa i principali standard di prova del settore. Offre un’eccellente resistenza a muffe e funghi, è testato per l’isolamento acustico e conforme agli standard Green Building.


La nostra proposta high-end: Hilti Firestop Silicon Sealant


l sigillante siliconico antifuoco Hilti CFS-SIL è un sigillante antifuoco a indurimento rapido (solo 2h) e altamente elastico per applicazioni su facciate. Questo spray a base di silicone è resistente all'acqua, quindi, quando si tratta di protezione antincendio, la produttività non dipende dalle condizioni atmosferiche. Inoltre, la sua resistenza all'acqua aiuta a ridurre i danni causati dall'umidità alla facciata.
La capacità di movimento del CFS-SIL (fino ±12.5%) soddisfa i principali standard del settore, è testato per l’isolamento acustico e conforme agli standard Green Building.


Stai dalla parte della sicurezza e contattaci oggi stesso!

Ancora nessun commento

Commenta per primo.