Torna al contenuto principale

DALLA SELEZIONE DEL PANNELLO ALL'INSTALLAZIONE DI FACCIATE VENTILATE

Laura Forzani
Tempo di lettura: < 5 minuti
Articolo

Scopri come Hilti può semplificare la progettazione delle facciate ventilate, dalla scelta del rivestimento fino all'installazione. Un sistema di sottostruttura versatile, compatibile con molteplici tipologie di pannelli, e un supporto ingegneristico completo accompagnano ogni fase del progetto, integrando progettazione, BIM, prestazioni tecniche e sostenibilità.

Connessioni strutturali
Connessioni Strutturali: Facciate

HILTI - IL TUO PARTNER PER LA PROGETTAZIONE DI FACCIATE VENTILATE

Il mondo delle facciate è un argomento complesso, ma con Hilti è possibile avere un unico interlocutore che fornisca tutte le informazioni, offrendo una soluzione completa, risparmiando tempo e rendendo il lavoro più efficiente.

 Per Hilti, infatti, facciata ventilata significa offrire un servizio di ingegneria completo, a partire dalla fase preliminare di progettazione dei profili e delle staffe, fino all’esecuzione in cantiere.

LA SOTTOSTRUTTURA HILTI ADATTA A NUMEROSE TIPOLOGIE DI PANNELLO

La partnership tra Hilti e numerosi produttori di pannelli permette di fornire soluzioni innovative per qualunque tipo di materiale, peso, forma e dimensione del pannello di facciata, e di ottenere un continuo aggiornamento in merito ai processi di certificazione, con il fine di offrire una soluzione completa e testata.

 La sottostruttura Hilti è disponibile per ogni tipo di rivestimento, per dare la possibilità di selezionare il produttore del pannello e il materiale in totale libertà; può essere infatti usata con pannelli in pietra, ceramica, terracotta, klinker, legno, HPL, pannelli compositi, fibrocemento e tanti altri.

La variabilità del sistema di fissaggio dei pannelli in sistemi verticali e orizzontali ti permette di scegliere da una grande varietà di produttori di pannelli

Figura 1: La variabilità del sistema di fissaggio dei pannelli in sistemi verticali e orizzontali ti permette di scegliere da una grande varietà di produttori di pannelli

Persino l’applicazione con pannelli render è possibile con la sottostruttura Hilti: basta applicare una rete speciale di rinforzo per avere un aspetto finale senza giunti, pur mantenendo i benefici di una facciata ventilata

Figura 2: Persino l’applicazione con pannelli render è possibile con la sottostruttura Hilti: basta applicare una rete speciale di rinforzo per avere un aspetto finale senza giunti, pur mantenendo i benefici di una facciata ventilata

SOSTENIBILITÀ

Il concetto di facciata ventilata non è nuovo del settore delle costruzioni: possiamo rintracciarne l’origine nei paesi scandinavi, dove inverni rigidi combinati con primavere umide hanno reso necessario garantire una prestazione elevata delle pareti perimetrali.

Uno strato esterno con uno spazio di ventilazione si è dimostrato essere la soluzione migliore per climi severi, che, rispetto ai sistemi a cappotto, offre più longevità e durabilità, garantendo un valore aggiunto al progetto e permettendo una facile riqualificazione in futuro.

 Con lo sviluppo dell’efficienza dei materiali e della produzione, l’alluminio è diventato il materiale migliore per la sottostruttura di facciate ventilate: è leggero, non combustibile, resistente alla corrosione, duraturo e ha ottime proprietà termiche rispetto ad altri metalli.

 Il futuro della sostenibilità risiede nelle certificazioni, coma BREEAM e LEED, che stanno diventando sempre di più degli standard; Hilti ha esperienza di entrambi e il team di ingegneria è in grado di fornire tutte le informazioni necessarie.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO

Hilti offre supporto al cliente lungo tutto il processo, dalla progettazione degli ancoranti e della sottostruttura, fino alla protezione al fuoco e all’installazione in cantiere, grazie a una squadra di Account Manager specializzati in facciate ventilate, al team di ingegneri sul campo dedicati, il cui obiettivo è quello di semplificare il lavoro di architetti e designer direttamente in cantiere, e di un ufficio tecnico che si occupa di progetti complessi per tutta Italia.

 Il team di Hilti, infatti, offre infatti i seguenti servizi:

 Progettazione strutturale della sottostruttura, in accordo con gli Eurocodici;

  • Progettazione dell’ancoraggio a seconda del materiale base, con la possibilità di effettuare prove di trazione in situ per valutare la tenuta dell’ancorante caso per caso

  • Cooperazione con i produttori di pannelli e di isolanti;

  • Calcolo della trasmittanza termica U, in accordo con la norma ISO 6946 e ISO 10211;

  • Documenti progettuali per l’installazione e formazione in cantiere;

  • Consulenza per la resistenza al fuoco della facciata ventilata;

  • Calcolo del valore Rw (C;Ctr) per l’isolamento acustico;

  • Certificazioni, omologazioni e test.

IL BIM CON HILTI

La facciata è una parte importante del modello BIM, in quanto in essa sono racchiuse tutte le informazioni prestazionali inerenti all’involucro esterno dell’edificio, informazioni importanti sia in fase di installazione, sia per la gestione della manutenzione futura.

 Hilti sostiene il BIM e la digitalizzazione dei nostri prodotti, soluzioni, servizi e anche in cantiere. Per le specifiche è possibile scaricare i nostri prodotti BIM in diversi formati nella nostra libreria BIM.

 Per scaricare i prodotti è possibile visitare la libreria Hilti BIM Cad, al seguente link.

Nella nostra libreria BIM è possibile trovare il nostro portfolio per sistemi di supporto modulari, ancoranti, fissaggio diretto, prodotti antifuoco, facciate ventilate e modelli di descrizioni tecniche da inserire nelle vostre specifiche.

Figura 3: Nella nostra libreria BIM è possibile trovare il nostro portfolio per sistemi di supporto modulari, ancoranti, fissaggio diretto, prodotti antifuoco, facciate ventilate e modelli di descrizioni tecniche da inserire nelle vostre specifiche.

Per contattare il nostro team di esperti, è possibile mandare una e-mail all'indirizzo: tecnici@hilti.com.