Torna al contenuto principale

IL CAPPOTTO ANTISIMSICO: MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI SISMICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Giuseppe Frascaro
Tempo di lettura: < 5 minuti
Articolo

La facciata ventilata è un sistema di rivestimento dell’edificio sempre più adottato per conferire un nuovo aspetto architettonico alla struttura, valorizzandone l’estetica e migliorando le prestazioni energetiche. La leggerezza e la facilità di posa di questo sistema lo rendono ottimale per molteplici destinazioni d’uso, sia per nuove costruzioni che per la riqualificazione di edifici esistenti. Gli incentivi statali Superbonus 110% hanno consentito una maggior diffusione di tale applicazione.

Connessioni strutturali
Connessioni Strutturali: Facciate

1. PROGETTO SISMA E HILTI: UNA SOLUZIONE COMPLETA PER IL CAPPOTTO ANTISISMICO

Negli ultimi due anni HILTI ha fortemente collaborato con Progetto Sisma SRL fornendo una soluzione in termini di finitura esterna a completamento del cappotto termico antisismico “Resisto 5.9®”, una soluzione innovativa ed efficiente che consente di beneficiare dell’eco/sisma bonus.

Progetto Sisma SRL è un’azienda innovativa, sita nel cuore del polo industriale emiliano, a Fiorano Modenese (MO), impegnata nello studio di soluzioni all’ avanguardia per migliorare sia sismicamente che energeticamente gli edifici. Tra i suoi prodotti spicca il cappotto antisismico “Resisto 5.9” e sue successive evoluzioni: un sistema di miglioramento sismico applicabile esternamente, che integra al suo interno anche un pacchetto isolante.

Resisto 5.9® è un sistema modulare in acciaio zincato costituito da profili verticali e orizzontali intersecati tra loro e collegati tramite speciali piastre di giunzione, che fungono anche da base per i diagonali controventanti e per l’ancoraggio al paramento per mezzo di barre filettate ed ancorante chimico.

La flessibilità e la modularità del sistema consentono un maggiore grado di libertà progettuale, che garantisce di intervenire su quasi tutte le tipologie di edifici anche attraverso l’integrazione con altre soluzioni di rinforzo strutturale.

REsisto 5.9

A questo esoscheletro metallico viene applicato un sistema di isolamento termico che può essere customizzato dal cliente. Diverse sono poi le soluzioni di finitura esterna: dalla semplice rasatura e pittura da esterni fino alla facciata ventilata.

Grazie alla preziosa collaborazione con HILTI è stato possibile ideare una sottostruttura di facciata ventilata in grado di adattarsi perfettamente alla struttura metallica di Resisto 5.9 e di sorreggere le lastre in fibrocemento (Aquapanel Knauf).

2. IL SISTEMA COMPLETO NEL DETTAGLIO

La progettazione e il dimensionamento dei componenti della sottostruttura della facciata sono stati eseguiti dall'ufficio tecnico di sede di Hilti Italia, appositamente dimensionati e verificati in funzione della tipologia e geometria dei pannelli di rivestimento.

Il sistema proposto è costituito da mensole e profili in alluminio posati con singola orditura verticale per permettere il fissaggio dei pannelli in fibrocemento (Knauf). In dettaglio, la sottostruttura si compone di mensole fissate sui traversi della struttura di rinforzo sismico (tramite viti autoperforanti) che supportano i profili a T verticali.

(a) e (b) elementi di raccordo Hilti tra le guide metalliche verticali del cappotto esterno e il sistema di rinforzo antisismico Resisto 5.9 K

(a) e (b) elementi di raccordo Hilti tra le guide metalliche verticali del cappotto esterno e il sistema di rinforzo antisismico Resisto 5.9 K

Le mensole utilizzate presentano un elemento isolante in poliammide alla base che ha la funzione di ridurre i ponti termici.

I profili verticali sono collegati alle mensole tramite viti autofilettanti appositamente progettate per creare punti fissi e punti scorrevoli. Nel punto scorrevole, le viti consentono uno scorrimento dei profili rispetto alle mensole e questi punti assicurano che non vi siano carichi addizionali sulla sottostruttura legati alle forze di espansione del profilo, dovute alle dilatazioni termiche. Il punto fisso è dimensionato per supportare il peso proprio della facciata e il carico del vento, azione che viene ripartita anche sui punti scorrevoli.

Dettaglio cappotto: guide verticali Hilti ancorate al sistema di rinforzo Resisto 5.9 ®.; cantiere in provincia di Parma

Dettaglio cappotto: guide verticali Hilti ancorate al sistema di rinforzo Resisto 5.9 ®.; cantiere in provincia di Parma

Dopo il fissaggio dei pannelli Aquapanel alla sottostruttura, le superfici vengono poi rasate o rivestite tramite l’incollaggio di pannelli in ceramica (di solito caratterizzati da spessori ridotti).

La soluzione tecnica è stata elaborata con i programmi di calcolo Hilti, nel rispetto delle normative vigenti, Norme Tecniche per le Costruzioni e Eurocodici, in funzione del carico del vento, delle dimensioni e del peso dei pannelli di rivestimento, della capacità portante dei profili in acciaio costituenti il sistema Resisto 5.9 ®.

La soluzione fornita da Hilti comprende le tavole con lo schema di montaggio di ogni prospetto della facciata, report statico di calcolo, quantitativo dei materiali e indicazione dell’ottimizzazione del taglio dei profili per la gestione degli sfridi.

Questa interessante applicazione ha confermato come le facciate ventilate siano una tecnologia sempre più efficace per migliorare le funzionalità energetiche e le caratteristiche estetiche degli edifici.

Il mondo delle facciate è un argomento complesso, ma con Hilti è possibile avere un unico interlocutore che fornisca tutte le informazioni, offrendo una soluzione completa, risparmiando tempo e rendendo il lavoro più efficiente.

Per Hilti, infatti, facciata ventilata significa offrire un servizio di ingegneria completo, a partire dalla fase preliminare di progettazione dei profili e delle staffe, fino alla posa in cantiere. 

Scopri di più sui servizi offerti per i progettisti a questo link.

Per contattarci e parlare di un progetto, è possibile mandare una email all’indirizzo: tecnici@hilti.com.

Intervento su complesso residenziale a Reggio Nell’Emilia: vista del cantiere

Intervento su complesso residenziale a Reggio Nell’Emilia: vista del cantiere

Vista dell’intervento finito su un complesso residenziale a Rozzano (MI)

Vista dell’intervento finito su un complesso residenziale a Rozzano (MI)