Torna al contenuto principale

INNOVAZIONE E SICUREZZA: IL SERVIZIO DI MAPPATURA HILTI FS ON!SITE

Barbara Servello
Tempo di lettura: < 5 minuti
Articolo

Nel mondo dell'ingegneria e delle costruzioni, la sicurezza antincendio è una priorità assoluta. Hilti, leader nel settore, offre un servizio di mappatura delle compartimentazioni passive al fuoco che rappresenta un punto di riferimento per l'innovazione e l'efficienza. Questo servizio non solo garantisce la conformità alle normative, ma offre anche una documentazione dettagliata e precisa, essenziale per la gestione dei progetti.

Protezione al fuoco
Software & Servizi

1. IL SERVIZIO DI MAPPATURA FIRESTOP DI HILTI

Il servizio di mappatura FS ON!SITE di Hilti [1] è progettato per identificare e documentare tutte le penetrazioni e le giunzioni nei sistemi antincendio di un edificio. Questo processo è fondamentale per assicurare che ogni punto critico sia adeguatamente protetto e conforme alle normative vigenti. Grazie a questo Servizio gli esperti Hilti eseguono un'analisi dettagliata del sito, utilizzando strumenti avanzati per rilevare e registrare ogni dettaglio.

TS showing app to customer

Fig. 1.1: I nostri Ingegneri in cantiere mapperanno i tuoi attraversamenti pre o post installati e ti forniranno una documentazione dettagliata di tutte le soluzioni certificate da utilizzare e da consegnare alla DL

1.1 Vantaggi del Servizio

  1. Conformità Normativa: La mappatura accurata garantisce che tutte le installazioni siano conformi alle normative locali e internazionali. Questo è cruciale per garantire la sicurezza di chi andrà ad occupare l'edificio ed evitare sanzioni [3] [4] [5].

  2. Documentazione Dettagliata: Ogni penetrazione e giunzione viene documentata con precisione, fornendo una chiara visione dello stato del sistema antincendio. Questa documentazione è essenziale per la manutenzione futura e per eventuali ispezioni.

  3. Efficienza Operativa: La mappatura dettagliata permette di pianificare interventi di manutenzione e aggiornamenti in modo più efficiente. Questo si traduce in risparmi di tempo e costi, oltre a garantire che ogni intervento sia eseguito correttamente.

2. IL RUOLO DI FIELDWIRE

Per ottimizzare il processo di mappatura, Hilti utilizza il software Fieldwire [2]. Questo strumento avanzato permette di gestire e condividere le informazioni in tempo reale, migliorando la collaborazione tra i team di lavoro (in ufficio e in cantiere) e garantendo che tutti i dati siano facilmente accessibili.

Il SW Fieldwire è utilizzabile su pc e cellulare/tablet e consente di mappare in tempo reale tutti gi attraversamenti impiantistici presenti

Fig. 2.1: Il SW Fieldwire è utilizzabile su pc e cellulare/tablet e consente di mappare in tempo reale tutti gli attraversamenti impiantistici presenti

Fieldwire non è solo uno strumento di gestione, ma una piattaforma che integra tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione alla documentazione finale.

Fieldwire consente di:

  • Centralizzare le Informazioni: Tutti i dati relativi alla mappatura Firestop sono raccolti in un'unica piattaforma, accessibile a tutti i membri del team.

  • Avere aggiornamenti in tempo reale: Ogni modifica o aggiornamento viene immediatamente condiviso con tutti i membri del team, garantendo che tutti siano sempre allineati.

  • Garantire la facilità di accesso: Grazie alla sua interfaccia intuitiva, Fieldwire permette di accedere rapidamente a tutte le informazioni necessarie, riducendo i tempi di ricerca e migliorando l'efficienza operativa.

3. UN APPROCCIO INTEGRATO

Il servizio di mappatura Firestop di Hilti non si limita alla semplice rilevazione e documentazione. Grazie all'integrazione con Fieldwire, ogni progetto beneficia di una gestione centralizzata e di una comunicazione fluida tra tutti i partecipanti. Questo approccio integrato assicura che ogni dettaglio venga preso in considerazione e che ogni intervento sia eseguito con la massima precisione.

L'integrazione di Fieldwire nel processo di mappatura Firestop offre numerosi vantaggi:

  • Collaborazione Migliorata: La possibilità di condividere informazioni in tempo reale migliora la collaborazione tra i vari team, riducendo il rischio di errori e garantendo che tutti siano sempre aggiornati.

  • Tracciabilità: Ogni modifica o aggiornamento viene tracciato, fornendo una cronologia completa delle attività svolte. Questo è particolarmente utile per le ispezioni e per la manutenzione futura.

  • Efficienza: La gestione centralizzata delle informazioni riduce i tempi di ricerca e permette di pianificare gli interventi in modo più efficiente, ottimizzando le risorse disponibili.

4. CONCLUSIONI

Il servizio di mappatura FS ON!SITE di Hilti rappresenta un passo avanti nella gestione della sicurezza antincendio. Con l'uso di tecnologie avanzate e un approccio integrato, Hilti offre soluzioni che non solo soddisfano le normative, ma migliorano l'efficienza e la sicurezza dei progetti. La combinazione di un'analisi dettagliata del sito, la documentazione precisa e l'uso di strumenti avanzati come Fieldwire garantisce che ogni progetto sia gestito con la massima cura e professionalità.

Per ulteriori informazioni, visitate la pagina dedicata Servizi Firestop ON!Site - Hilti Italia

REFERENZE

[1] Hilti Italia. Servizi Firestop ON!Site. Disponibile su: Hilti Italia

[2] Fieldwire. Fieldwire: Construction Management Software. Disponibile su: Fieldwire

[3] UNI 9795:2013. Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio.

[4] Ministero dell'Interno, Decreto 3 agosto 2015. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

[5] NFPA 101:2021. Life Safety Code. National Fire Protection Association.