ANCORANTI POST-INSTALLATI NEL CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO CON FIBRE DI ACCIAIO (SFRC)
Questo articolo introduce il calcestruzzo fibrorinforzato con fibre d’acciaio (SFRC), descrivendone proprietà, tipologie di fibre e principali applicazioni. Presenta inoltre l’approccio di progettazione secondo la EN 1992-4 e il metodo Hilti per SFRC, oltre alle soluzioni di ancoraggio Hilti disponibili, incluse le più recenti come HIT-HY 200-R V3, valutate per carichi statici, sismici e a fatica.

1. INTRODUZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
Nel corso della storia, i materiali da costruzione sono stati rinforzati con materiali di diversa natura. Nell’antichità, il crine di cavallo veniva utilizzato per rinforzare la malta e la paglia per rinforzare i mattoni in terra cruda. Agli inizi del Novecento, le fibre di amianto furono introdotte nel calcestruzzo. Gli anni Cinquanta segnarono lo sviluppo dei materiali compositi, rendendo il calcestruzzo fibrorinforzato un importante ambito di ricerca. Nell’ingegneria moderna, fibre di diversa natura, tra cui quelle ricavate da materiali ceramici, plastici, cementizi e prodotti a base di gesso, vengono aggiunte al calcestruzzo non fibrorinforzato per migliorare le proprietà del composito.
Negli ultimi anni, nel settore delle costruzioni si sta affermando una tendenza crescente: l’impiego del calcestruzzo fibrorinforzato con fibre di acciaio (SFRC) in alternativa al calcestruzzo tradizionale, per applicazioni strutturali e non strutturali (Fig. 1.1).
Fig. 1.1: Diverse tipologie di fibre per il rinforzo del calcestruzzo (acciaio, polipropilene bianco, ecc.)
Hilti offre oggi un’ampia gamma di soluzioni di ancoraggio qualificate per il fissaggio in SFRC. Questo articolo si pone tre obiettivi:
Evidenziare l’importanza della crescente diffusione di questa tipologia di calcestruzzo.
Presentare una panoramica del quadro normativo vigente per le applicazioni di ancoraggio in SFRC.
Illustrare i sistemi Hilti qualificati per l’impiego in SFRC: HAS-D con HIT-HY 200-A V3/-R V3, HUS4, HST4 e barre filettate, barre d’armatura, HZA(-R), HAS-U, HIT-V, HIS(-R) con HIT-HY 200-A, -R, -A V3 e -R V3 per azioni sismiche C1 e C2 e in condizioni di incendio. Hilti consente inoltre di progettare ancoraggi in SFRC secondo lo stato dell’arte mediante PROFIS Engineering Suite.
2. RILEVANZA DEL TEMA
Per rispondere alla crescente domanda di nuove applicazioni, l’Organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) ha recentemente incluso il calcestruzzo fibrorinforzato con fibre di acciaio, per le classi di resistenza del calcestruzzo da C20 a C50, nei pertinenti Documenti per la valutazione europea (EAD), ossia EAD 330499-02-0601-v01 [1] ed EAD 330232-02-0601 [2], rispettivamente per gli ancoranti chimici e meccanici.
Questi programmi seguono la logica delle prove sul calcestruzzo di peso normale, prevedendo serie di prove aggiuntive in SFRC per dimostrare l’equivalenza delle prestazioni, nonché una disposizione secondo EN 14889 [3] che fissa un limite massimo di 80 kg/m3 per il contenuto di fibre di acciaio nel calcestruzzo.
Ai fini della progettazione, le pertinenti Valutazioni tecniche europee (ETA) riportano una dichiarazione che consente di applicare le disposizioni della EN 1992-4 [4] agli ancoranti adeguatamente qualificati per l’impiego in SFRC.
Per le condizioni non disciplinate a livello europeo, come i carichi ciclici a fatica, rimane disponibile la possibilità di una qualifica a livello nazionale, ad esempio mediante un’approvazione generale del sistema costruttivo in Germania («Allgemeine Bauartgenehmigung»).
La revisione in corso degli Eurocodici, nel documento che sostituirà la EN 1992-1-1 [5], tratterà la progettazione del calcestruzzo fibrorinforzato con fibre di acciaio in una nuova appendice informativa. Le disposizioni relative agli ancoranti nel calcestruzzo riguardano esclusivamente le fibre di acciaio e non altre tipologie di fibre, né combinazioni di fibre di acciaio con fibre di altra natura.
3. CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO CON FIBRE DI ACCIAIO
Il calcestruzzo non fibrorinforzato presenta una bassa resistenza a trazione e una limitata capacità deformativa a rottura. L’aggiunta di fibre di acciaio all’impasto ne migliora il comportamento a frattura, trasformando la matrice fragile del calcestruzzo tradizionale in un materiale composito rinforzato da fibre di acciaio corte e discontinue, con geometria specifica e orientamento casuale. Le principali proprietà dell’SFRC comprendono il miglioramento del comportamento portante, la limitazione dell’ampiezza delle fessure, la maggiore resistenza agli urti e all’abrasione, la maggiore resistenza al distacco superficiale e una manifestazione più progressiva dei segnali di cedimento. Dopo l’innesco della fessurazione nell’SFRC, le azioni interne vengono efficacemente trasferite attraverso le fibre, favorendo la ridistribuzione delle tensioni nella sezione dell’elemento (si vedano Fig. 3.1 e Fig. 3.2). Questi vantaggi favoriscono la diffusione dell’SFRC in applicazioni, come le pavimentazioni industriali, soggette a carichi elevati e urti [6]. In alcuni casi, le fibre di acciaio possono sostituire parzialmente l’armatura tradizionale in barre, poiché il rinforzo mediante fibre di acciaio rende più produttiva la realizzazione di getti su grandi superfici, ad esempio nelle pavimentazioni industriali.
Fig. 3.1: Distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo normale [6]
Fig. 3.2: Distribuzione delle tensioni nel calcestruzzo fibrorinforzato con fibre di acciaio [6]
3.1 Fibre di acciaio
Le fibre di acciaio sono comunemente caratterizzate da forma, sezione trasversale e lunghezza, rapporto d’aspetto e resistenza a trazione (Fig. 3.3). Il rapporto d’aspetto, definito come il rapporto tra la lunghezza della fibra e il suo diametro equivalente, influenza il contenuto massimo di fibre per metro cubo di calcestruzzo. Nel calcestruzzo con un normale contenuto di aggregato grosso, raramente il dosaggio delle fibre di acciaio supera l’1% in volume (circa 80 kg/m3), a causa dell’interazione tra fibre e aggregato grosso e delle conseguenti ripercussioni sulla lavorabilità. In genere, le fibre di acciaio rappresentano dallo 0,3% allo 0,6% del volume complessivo del calcestruzzo (da 25 a 45 kg/m3); dosaggi maggiori vengono utilizzati in calcestruzzi speciali con un contenuto minimo di aggregato grosso.
La EN 14889-1 [3] classifica le fibre di acciaio in cinque gruppi:
• Gruppo I: Filo trafilato a freddo (il più utilizzato)
• Gruppo II: Lamiera tagliata
• Gruppo III: Fibre estratte da metallo fuso
• Gruppo IV: Fibre ricavate per rasatura da filo trafilato a freddo
• Gruppo V: Fibre ricavate per fresatura da blocchi
Fig. 3.3: Esempio di fibre di acciaio
4. APPLICAZIONI TIPICHE
Nelle costruzioni moderne, l’SFRC è ampiamente impiegato nelle pavimentazioni industriali (Fig. 4.1), in particolare dove i pavimenti in calcestruzzo devono sopportare carichi meccanici elevati, come nei magazzini con scaffalature alte, nei capannoni produttivi e nei centri logistici. Il calcestruzzo fibrorinforzato con fibre di acciaio è utilizzato anche nelle opere civili, ad esempio nelle gallerie (Fig. 4.2). L’impiego di fibre di acciaio nella produzione di elementi prefabbricati può consentire una significativa ottimizzazione dello spessore degli elementi in calcestruzzo, con importanti risparmi economici. Sebbene le fibre di acciaio siano comunemente utilizzate nelle gallerie, in alcuni casi questa applicazione prevede anche una quota di fibre polimeriche per ridurre il distacco esplosivo del calcestruzzo (spalling) in caso di incendio.
Fig. 4.1: Pavimentazioni industriali
Fig. 4.2: Opere civili (elementi prefabbricati)