Torna al contenuto principale

SUPPORTI PER IMPIANTI RESISTENTI AL FUOCO DISPONIBILI CON IL SISTEMA MT

Milena Casto
Tempo di lettura: < 5 minuti
Articolo

La continuità operativa degli impianti durante un incendio dipende anche dalla resistenza al fuoco delle relative strutture di supporto. L'articolo presenta le soluzioni certificate disponibili con il sistema modulare MT, illustrando i criteri di progettazione e i vantaggi di supporti impiantistici testati per applicazioni in ambito antincendio.

Sistemi di supporto MEP multidisciplinari
Sistemi di supporto modulare
Sistemi di supporto per impianti elettrici
Sistemi di supporto per impianti idraulici/tubazioni
Sistemi di supporto per impianti meccanici e HVAC

SOLUZIONI INNOVATIVE E APPROVATE ETA PER SUPPORTI MEP IN CONDIZIONI DI INCENDIO

La progettazione antincendio risulta essere cruciale per edifici strategici e rilevanti il cui uso preveda affollamenti come ospedali, uffici o hotel. In caso di incendio, soprattutto in questa tipologia di edificio, si deve consentire il deflusso degli occupanti, spesso ostacolato da limiti architettonici. Di conseguenza, la corretta progettazione delle vie di fuga è essenziale per consentire a tutti gli utenti di evacuare in sicurezza e per permettere alle squadre di sicurezza di operare durante e dopo l’evento.

I sistemi di supporto per impianti (o supporti MEP) sono parte integrante delle vie di fuga e devono rimanere strutturalmente solidi ed operativi per un periodo di tempo prestabilito, al fine di consentire il passaggio sicuro delle persone durante l’incendio. È inoltre importante eseguire una corretta progettazione antincendio dei supporti MEP per mantenere l’attività dell’edificio anche durante gli eventi termici complessi che potrebbero influenzare la sicurezza strutturale e funzionale dell’opera. Il funzionamento dei sistemi di sicurezza durante un incendio e la resistenza dei compartimenti possono infatti essere compromessi dal cedimento di questi sistemi.

Hilti offre soluzioni antincendio versatili e certificate per il supporto di impianti di diverso tipo e dimensione, come tubazioni, impianti di ventilazione ed impianti elettrici, da applicazioni leggere a pesanti. Per la progettazione di questi sistemi, vengono seguite linee guida più avanzate, ovvero il Documento di Valutazione Europeo EAD-280016-00-062, e questo metodo consente di ottenere soluzioni economiche e flessibili. Grazie ad estesi test, Hilti fornisce inoltre Valutazioni Tecniche Europee (ETA) con documentazione tecnica dettagliata per i calcoli, rispondendo alle esigenze progettuali di progetti complessi che richiedono soluzioni personalizzate. Offrendo maggiore sicurezza e la migliore efficienza in termini economici, Hilti compie i passi successivi per rimanere il partner leader nelle soluzioni antincendio con innovazione costante.

Hilti propone sistemi modulari, realizzati con componenti del nuovo sistema MT (Figura 1), in grado di resistere per un tempo certificato in caso di incendio (da 30 a 120 minuti) per supportare gli impianti sia leggeri che pesanti.

Componenti del sistema MT testati al fuoco

Figura 1: Componenti del sistema MT testati al fuoco

Alcune delle principali applicazioni sono rappresentate da culle sospese con barre filettate, culle rigide composte da binari orizzontali e verticali, mensole, mensole collegate al solaio mediante l’utilizzo di una barra filettata ed infine, binari a solaio o parete, come riportato nella Figura successiva.

Tipologie di supporti modulari resistenti al fuoco con certificazione ETA

Figura 2: Tipologie di supporti modulari resistenti al fuoco con certificazione ETA

La progettazione di questi supporti è resa possibile dai software e servizi. Hilti offre assistenza ai suoi clienti durante ogni fase dello sviluppo del progetto. Il servizio tecnico fornisce un supporto altamente specializzato a progettisti, uffici tecnici ed installatori attraverso consulenze progettuali gestite dall'Ufficio Tecnico, dagli esperti della sede centrale Hilti e dai nostri ingegneri sul campo che lavorano direttamente in contatto con progettisti ed aziende. Inoltre, grazie alla consulenza in cantiere, Hilti da il proprio sostegno per rispondere a problemi specifici riscontrati durante i lavori. Il servizio tecnico comprende una relazione tecnica finale conforme alla linea guida EAD comprendendo anche disegni costruttivi e liste materiali.

In conclusione, la progettazione dei sistemi di supporto modulare è cruciale per la conformità agli obiettivi di sicurezza antincendio, poiché deformazioni significative dovute all’esposizione al fuoco possono causare danni considerevoli. Per ridurre tempi e costi necessari alla progettazione dei sistemi modulari resistenti al fuoco ed ottenere al contempo maggiore flessibilità per quanto riguarda le varianti costruttive da verificare, Hilti continua ad essere il partner in grado di offrire una progettazione antincendio complessa.

Per ulteriori informazioni dettagliate, consulta il Manuale dei sistemi di supporto modulare resistenti al fuoco al seguente link.