- Home
- Engineering
- Lösungen für Ingenieure
- Vorbeugender Brandschutz
- Brandschutz in der Elektroinstallation
So gewährleisten Sie Brandsicherheit bei der Elektroinstallation
Mit unseren Brandschutzlösungen schotten Sie Kabeldurchführungen sicher und wirtschaftlich ab.
Im Laufe der Jahre entfernt sich die Art, wie ein Wohn- und Geschäftsgebäude genutzt wird, oft immer weiter von der ursprünglichen Planung. Auch die technische Ausstattung wandelt sich - insbesondere im Bereich der Verkabelungen. Bei Einrichtungen wie Kliniken und Rechenzentren ist die Anpassung der Gebäudetechnik oft sogar zwingende Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Betrieb. Trotzdem muss der bauliche Brandschutz auch bei den (teil)erneuerten Kabelanlagen sichergestellt sein.
Wie können Sie erreichen, dass die von Ihnen eingerichteten Kabeldurchführungen über Jahre und zahlreiche Änderungen hinweg dauerhaften Schutz vor Feuer und Rauch bieten? Wie sichern Sie dauerhaft die Luftstromkontrolle an ihren Elektroinstallationen und damit die Energieeffizienz des Gebäudes? Und: Wie lässt sich die Wartung des Brandschutzes effizient gestalten?
Wir bieten Ihnen die passenden Brandschutzlösungen für all diese Themen . Unser Komplettsortiment an Brandschutzprodukten erfüllt strengste Brandschutzstandards und besitzt internationale Bauzulassungen. Mit ihnen schotten Sie sämtliche Kabeldurchführungen für die elektrotechnische Gebäudeausstattung dauerhaft sicher ab - Elektroinstallationen ebenso wie Niederspannungskabel für die Telekommunikation und den Datenverkehr.
BAUEN SIE ZUKUNFTSSICHERE INFRASTRUKTUREN
Im Bereich der klassischen Stromversorgung ist zukunftssicheres Bauen und nachhaltiger Brandschutz verhältnismäßig einfach zu gewährleisten: In den meisten Gebäuden werden die elektrischen Leitungen lediglich im Zuge größerer Renovierungsarbeiten ersetzt.
Die Kabelanlagen im Niederspannungsbereich dagegen müssen häufig in sehr kurzen Zeitabständen verändert, ergänzt oder neu aufgebaut werden. Denn Facility Manager müssen das Telekommunikationsnetz und die IT-Infrastruktur regelmäßig auf dem neuesten Stand halten. Deshalb ist es notwendig, Kabeldurchbrüche in Geschäfts- und Serverräumen immer wieder neu zu öffnen. Das aber bedeutete bislang, dass Brandschutzmaterialien immer wieder erneut fachgerecht verbaut werden mussten.
Unsere Spezialisten aber haben eine Reihe von innovativen Brandschutzelementen entwickelt, die ihre Schutzwirkung auch bei Belegungsänderungen und Nachbelegungen zuverlässig behalten.
EINBAUFERTIGE BRANDSCHUTZELEMENTE BIETEN IHNEN SICHERE LUFTSTROMKONTROLLE UND KOSTENEFFIZIENZ

Mit unseren einbaufertig vorproduzierten Brandschutzlösungen wie der Brandschutzhülle CFS-SL GA oder dem Brandschutzstein CFS-BL schotten Sie Kabeldurchführungen einfach und zuverlässig ab - nicht nur einmal, sondern auch nach Belegungsänderungen und Nachbelegungen. Sie müssen das Brandschutzmaterial also nicht immer wieder aufs Neue ersetzen.
Umfangreiche Tests nach international anerkannten Standards wie EN 1026 und UL 1479 haben die nachhaltige Schutzfunktion unserer Brandschutzsysteme nachgewiesen. Die von unabhängigen Testlaboren durchgeführten Produktprüfungen bestätigen die herausragend hohe Luftstromdichtigkeit für unterschiedlichste Kabelbelegungen und eine Vielzahl von Betriebsdrücken.
Ein zusätzlicher Vorteil: Die luftstromdichten Kabelschotts gewährleisten Ihnen neben dem Schutz im Brandfall auch eine zuverlässige Luftstromkontrolle. In Rechenzentren und Serverräumen beispielsweise ist diese sichere Abschottung der Kabeldurchführungen Voraussetzung für eine zuverlässige Klimatisierung. Zudem können Sie durch die Luftstromkontrolle die Energieeffizienz des Gebäudes nachhaltig verbessern und erreichen so eine Senkung der Betriebskosten.
Übrigens: Unsere vorgefertigten Brandschutzprodukte sind faserfrei. Insbesondere in sensiblen Bereichen wie in Klinikräumen vermeiden Sie damit die Gefahr einer Kontamination. Und bei der Wartung des Gebäudebrandschutzes sparen Sie durch den Einsatz unserer Brandschutzelemente Zeit und Geld. Denn ihr ordnungsgemäßer Zustand lässt sich jederzeit schnell und ohne Fachpersonal kontrollieren.
Zugehörige Systemprodukte
-
Brandschutzhülsen
Einbaufertige Brandschutzelemente zur sicheren Abschottung von Einzelkabeln und Kabelbündeln
Mehr erfahrenBrandschutzsteine
Vorgeformte Brandschutzdichtung - nachbelegbar, mehrmals verwendbar und einfach zu installieren
Mehr erfahrenBrandschutzdichtmassen
Flexible Dichtmassen zur Abschottung von Metall- und Kunststoffrohren
Mehr erfahrenBrandschutzbänder und -scheiben
Schnell und sicher installierbare Brandschutzdichtungen zum Umwickeln von Kabeln
Mehr erfahrenBrandschutzstopfen
Abschottung von Kabeln, Kabelbündeln und -trassen in Wand- und Deckenöffnungen
Mehr erfahrenBrandschutzschäume
Flexibel einsetzbare Brandschutzlösung für kleine und mittlere Öffnungen
Mehr erfahren