- Home
- Engineering
- Lösungen für Ingenieure
- Vorbeugender Brandschutz
- Rohrdurchführungen
Brandschutz für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Mit unseren Brandschutzlösungen schotten Sie Ihre Rohrinstallationen an Durchführungen zulassungskonform und wirtschaftlich ab.
Am Bau steht der vorbeugende Brandschutz zu Recht ganz oben auf der Agenda. Denn im Falle eines Brandes rettet er Menschenleben. Und er kann größere Schäden an Sachwerten am und im Gebäude vermeiden. Baulicher Brandschutz, der die Ausbreitung von Feuer und Rauch wirksam verhindert, ist deshalb fester Bestandteil der Bauvorschriften - weltweit. Entscheidend für einen lückenlos wirksamen Brandschutz ist dabei vor allem die Abschottung von Kabel- und Rohrdurchführungen an brandschutzrelevanten Wänden und Decken.
Trotz seiner Bedeutung wird der Brandschutz im Bereich Wand- und Deckendurchführungen auf vielen Baustellen aber erst gegen Ende der Arbeiten in Angriff genommen. Das hat zur Konsequenz, dass die effizientesten Brandschutzlösungen unter Umständen nicht mehr umgesetzt werden können. Zudem steigt der Installationsaufwand. Oder eine unzureichende Absprache zwischen den Gewerken führt zu weiteren Nacharbeiten und Verzögerungen bei der Brandschutzabnahme.
Um Schwierigkeiten, Verzögerungen und Mehrkosten zu verhindern, sollten Sie den Brandschutz von Anfang an berücksichtigen und planen.
Zentral sind dabei vier Fragestellungen:
- Wie finde ich die passende, zugelassene Brandschutzlösung für mein Projekt?
- Kann ich Rohrsysteme mit minimalem Platzbedarf installieren und dennoch Brandsicherheit gewährleisten?
- Lassen sich beim Brandschutz Zeit und Kosten einsparen, ohne Qualität einzubüßen?
- Gibt es eine Methode, alle Vorgaben des Brandschutzes zuverlässig zu erfüllen und so die Brandschutzabnahme ohne aufwendige Nacharbeiten zu erhalten?
Wir unterstützen Sie dabei, alle Fragen zu Ihren Brandschutzprojekten einfach und kompetent zu beantworten - von der Produktauswahl über die sichere Installation bis zu Bauabnahme Dokumentation.
Vorschriftsgemäßer Brandschutz im SHK-Bereich
Wir bieten Ihnen für nahezu jede Rohrinstallation im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik die passende und zugelassene Brandschutzlösung - unabhängig davon, ob für Ihr Projekt EN oder DIN-Normen gelten. Unsere Brandschutzprodukte erfüllen die strengsten internationalen Standards und verfügen über umfangreiche Zulassungen.
Die Endlos-Brandschutzmanschette CFS-C EL zum Beispiel können Sie für eine Vielzahl an Rohrmaterialien verwenden. Sie ist für Leichtbauwände und Schachtwände ebenso zugelassen, wie für Durchführungen in Mauerwerk und Beton. Sie schotten damit auch komplexe Rohrkonfigurationen und schwierige Einbausituationen wie Gefällestrecken oder Rohrbögen schnell und sicher ab.
Zuverlässiger Brandschutz selbst für Rohre mit Nullabstand
![Hilti Endlos-Brandschutzmanschette](/content/hilti/E4/IT/de/engineering/design-center/fire-protection1/pipe-penetrations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1562251812057.jpg)
Gerade im Bereich von Durchführungen und Schachtinstallationen ist der Platz häufig äußerst knapp bemessen. Rohre verschiedenster Durchmesser und Materialien verlaufen hier dicht an dicht. Wir haben für Sie spezielle Lösungen entwickelt, mit denen Sie auch unter solch schwierigen Bedingungen effizient und zulassungskonform für den erforderlichen Brandschutz sorgen.
Dazu gehören Brandschutzlösungen, die selbst für eine Installation mit Nullabstand zugelassen sind. Unmittelbar neben ein Metallrohr mit brennbarer Isolation, die sie mit unserer Brandschutzbandage CFS-B geschützt haben, können Sie zum Beispiel ein mit unserer Brandschutzmanschette CFS-C EL versehenes Kunststoffrohr installieren.
Zeitsparendes Brandschutz-Komplettsystem zum Eingießen
![Hilti Brandschutzhülle zum Eingießen](/content/hilti/E4/IT/de/engineering/design-center/fire-protection1/pipe-penetrations/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_69368218/image.img.1920.medium.jpg/1588932927717.jpg)
Unsere innovative Brandschutzhülle CFS-CID definiert Effizienz im Bereich Rohrdurchführungen vollkommen neu: Das einbaufertige Komplettsystem gießen Sie bereits beim Erstellen von Böden und Decken in den Beton mit ein: Fertig ist Ihre Durchführung für die Rohrinstallationen - Brandschutz inklusive!
Machen Sie Schluss mit den arbeitsintensiven Bohr- und Stemmarbeiten, um in den neu gegossenen Decken Durchführungen anzulegen. Unsere Brandschutzhüllen zum Eingießen sind sofort bereit zur Aufnahme Ihrer Rohrinstallationen. Auch das Brandschutzschott ist bereits fertig integriert. So vermeiden Sie zuverlässig Fehler bei der Installation des Brandschutzes sowie die damit verbundenen Verzögerungen bei der Bauabnahme.
Effizienz im Brandschutz - vom Projektstart bis zur Abnahme
Jedes Ihrer Brandschutzprojekte muss am Ende die Bauabnahme bestehen. Wie aber können Sie sicherstellen, dass Sie in jedem Fall die jeweils vorschriftsgemäße Brandschutzlösung einsetzen? Und welches Brandschutzsystem sichert Ihnen die größtmögliche Produktivität?
Mit Hilti als Partner ist die Beantwortung dieser Fragen für Sie kein Problem. Unsere Brandschutzspezialisten unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projekts - von der Planung über die Installation bis zur Bauabnahme.
Zusätzlich bieten wir Ihnen eine Reihe zeit- und kostensparender Tools:
Dazu gehört unter anderem unser Brandschutz-Selektor. Mit wenigen Angaben erhalten Sie hier die passende Produktempfehlung aus unserer umfangreichen Datenbank. Die jeweils erforderlichen ETA- und DIN-Zulassungen werden bei der Suche nach Ihrer idealen Brandschutzlösung schon berücksichtigt.
Und unser Brandschutz Dokumentationsmanager hilft Ihnen dabei, jede Brandschutzmaßnahme lückenlos und normenkonform zu protokollieren. Die Software unterstützt Sie von der Planung, über den Nachweis der fachgerechten Installation bis zur Erstellung der Unterlagen für den Brandschutznachweis.
Zugehörige Systemprodukte
-
Brandschutzdichtmassen
Brandschutzdichtmassen für Durchführungen von Metall- und Kunststoffrohren
Mehr erfahrenBrandschutzmanschetten
Brandschutzmanschette für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse um bestehende Rohre
Mehr erfahrenBRANDSCHUTZBANDAGE
Brandschutzbandage zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um nicht brennbare Rohre mit brennbarer Dämmung
Mehr erfahren