Nimmst du Befestigungen mit mehreren Verankerungen vor, kann es vorkommen, dass die Scherbelastung aufgrund des Spiels innerhalb der Bohrlöcher der Stahlplatte nicht gleichmäßig unter den Verankerungen aufgeteilt ist.
Mit dem Verfüllset von Hilti wird die Scherbelastung auf alle Verankerungen gleichmäßig verteilt und die Belastungsfähigkeit der Betonkante unter statischen Bedingungen wesentlich erhöht.
Die Richtlinien ETAG 001 – Anhang C zur Berechnung mechanischer Verankerungen und der Technical Report EOTA TR029 für chemische Verankerungen gehen von der ungünstigsten Situation aus: Dort werden nur die Verankerungen, die den belasteten Kanten am nächsten liegen, berücksichtigt, sodass die Betonkante bricht, bevor die weiter entfernten Verankerungen an der Lastübertragung teilnehmen können.
Das erdbebensichere Verfüllset von Hilti beseitigt das Spiel im Bohrloch zwischen Platte und Verankerung. Bei der Verfüllung dieses Ringraums wird eine geringe Mörtelmenge durch eine Verfüll-Unterlegscheibe ins Innere des Plattenbohrlochs injiziert.