Torna al contenuto principale

IL NUOVO ETA FIRESTOP SELECTOR

Ambra Bertani
Tempo di lettura: < 5 minuti
Articolo

La selezione della soluzione e del prodotto antifuoco corretti per la protezione passiva di impianti meccanici ed elettrici è una sfida per molti attori del processo edilizio, a partire dai progettisti, fino agli appaltatori e gli installatori. Il nuovo ETA FIRESTOP SELECTOR è la soluzione per progettare, gestire e installare correttamente i sistemi di sigillatura antifuoco in pochi e semplici passaggi.

Protezione al fuoco
Protezione al fuoco attraversamenti impiantistici (MEP)

1. COME FUNZIONA IL SOFTWARE?

Gli ingegneri coinvolti nella progettazione preliminare di soluzioni antifuoco hanno la necessità di selezionare la corretta soluzione, ma anche di avere visibilità di tutta una serie di dettagli, tra cui la conformità del materiale di cui è composta la tubazione, il diametro della stessa, il grado EI raggiunto o la dimensioni dell’apertura, e, se queste informazioni non vengono mostrate in maniera chiara, richiedono uno sforzo maggiore di analisi da parte dell’utente.

Il nuovo ETA Firestop Selector offre una soluzione completa e facile da utilizzare: scelta l’applicazione e tutti i dettagli correlati (grado EI richiesto, tipologia di tubazione e diametro, configurazione dei cavi, dimensioni dell’apertura e forma, ecc.), vengono mostrate le possibili soluzioni e, individuata quest’ultima, per ogni tipico, vengono riassunte tutte le informazioni più rilevanti in un unico documento che comprende anche il disegno tecnico per una più facile installazione.

In aggiunta, vengono anche forniti il link diretto all’ETA del prodotto e alla DoP (dichiarazione di prestazione).  

In questo modo, i progettisti possono fornire la soluzione antifuoco corretta con allegata la documentazione in merito all’installazione del prodotto fin dalle fasi preliminari del progetto e possono archiviare la stessa all’interno della cartella di progetto.

2. I VANTAGGI PER ARCHITETTI, INGEGNERI E PROGETTISTI

  • Visualizzazione completa di tutti i prodotti antifuoco certificati.

  • Possibilità di ricercare velocemente tutte le soluzioni disponibili per ogni singola applicazione.

  • Semplificazione del lavoro, trovando rapidamente le soluzioni antifuoco adatte e accedendo immediatamente a dettagli tecnici, istruzioni di installazione e certificazioni;

  • Documentazione chiara e condivisibile fin dalle fasi preliminari di progettazione, rendendo più efficiente la coordinazione in cantiere;

  • Ogni tipico contiene il disegno tecnico, scaricabile anche in formato dwg;

  •  Archiviazione delle soluzioni in cartelle di progetto.

3. IL SOFTWARE IN DETTAGLIO

L’immagine sottostante mostra l’interfaccia iniziale del Firestop ETA Selector, che è molto chiara e intuitiva sin dal primo utilizzo: i parametri rilevanti possono essere selezionati da sinistra a destra; maggiori sono i dettagli inseriti, più precisa sarà la selezione del prodotto antifuoco nel menù sottostante. Ogni volta che viene fatta una modifica ai dati di input, l’elenco dei prodotti si modifica di conseguenza.

Una volta settati tutti i dettagli, è possibile scegliere il prodotto e la soluzione. 

Intefaccia iniziale_Eta Firestop Selector

Immagine 1: Intefaccia iniziale - ETA Firestop Selector

Come passo successivo, cliccando su Preview, è possibile visualizzare più informazioni in merito al prodotto e alle certificazioni rilevanti, nonché tutti i dettagli sull’installazione del prodotto stesso (vedi immagine 2).

la documentazione mostra tutte le informazioni presenti nell’ETA del prodotto e rilevanti in merito alla soluzione scelta

Immagine 2: la documentazione mostra tutte le informazioni presenti nell’ETA del prodotto e rilevanti in merito alla soluzione scelta. 

4. CONCLUSIONE

Con il nuovo software Hilti ETA Firestop Selector, Hilti è in grado di offrire una soluzione che permetta di far risparmiare tempo ai progettisti e installatori e, allo stesso tempo, dia accesso in maniera rapida e veloce alla documentazione corretta da utilizzare. 

Si tratta di un software flessibile, che consente una overview completa dei prodotti e delle applicazioni testate, con funzioni di ricerca intuitive e con una gestione organizzata dei progetti firestop.

 Scopri di più e accedi a ETA Firestop Selector, a questo link. 

Per chiarimenti e ulteriori dettagli, è possibile fare una domanda direttamente ai nostri tecnici utilizzando l’apposita sezione Ask di Engineering Center.

 Per contattare il nostro team di esperti, è possibile mandare una e-mail all’indirizzo: tecnici@hilti.com.