Torna al contenuto principale

SMART DESIGN: DI' ADDIO ALLE ITERAZIONI MANUALI

Bartolomeo Maldera
Tempo di lettura: < 5 minuti
Articolo

Smart Design di PROFIS Engineering Premium utilizza un avanzato algoritmo di ottimizzazione per automatizzare la progettazione degli ancoraggi, eliminando le iterazioni manuali. In base ai requisiti del progetto, suggerisce soluzioni ottimizzate che migliorano produttività, sostenibilità ed efficienza, riducendo tempi di progettazione, consumo di materiale e costi. Il risultato è una progettazione più rapida, precisa e affidabile delle connessioni strutturali.

PROFIS ENGINEERING: IL PRIMO SOFTWARE DI CALCOLO DEGLI ANCORAGGI BASATO SU IA.

I recenti progressi nell'intelligenza artificiale hanno suscitato un interesse diffuso, plasmando il modo in cui i problemi complessi vengono affrontati in vari settori. Riconoscendo il potenziale di queste tecnologie, Hilti ha adattato il suo approccio per soddisfare le esigenze specifiche dei progettisti, incorporando un sofisticato metodo di ottimizzazione matematica nel software PROFIS Engineering. Questo metodo, ispirato all’ottimizzazione delle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, migliora la capacità del nostro software di ottimizzare le soluzioni di ancoraggio, un aspetto critico che si incontra spesso sia in ambito progettuale che costruttivo. Questa evoluzione non solo promette di rivoluzionare il flusso di lavoro degli ingegneri e di ridurre la curva di apprendimento per i nuovi utenti, ma espande anche la nostra portata, permettendoci di essere ancora più efficienti in oltre 70 paesi. Integrando questo algoritmo avanzato, PROFIS Engineering stabilisce un nuovo standard di precisione, eliminando efficacemente la necessità di iterazioni manuali che tradizionalmente rallentano il processo di progettazione. 

Smart Design_picture1

Al centro di questa innovazione c'è un potente strumento di ottimizzazione che affronta sfide di progettazione complesse valutando rapidamente vari fattori, come: 

  • la resistenza del materiale base; 

  • la geometria della piastra; 

  • il posizionamento degli elementi di fissaggio. 

Questo approccio consente di trovare in modo efficiente le soluzioni migliori, garantendo sia la durata che la precisione delle connessioni strutturali. 

Uno dei principali vantaggi di questo approccio è la sua capacità di rendere più produttivo il lavoro dell’ingegnere strutturista. Semplificando il processo di calcolo andando ad eliminare i passaggi iterativi, gli ingegneri possono allocare meglio le proprie risorse e concentrarsi su considerazioni di progettazione più critiche, aumentando l'efficienza complessiva del flusso di lavoro. Ciò non solo si traduce in una riduzione dei tempi di progettazione, ma garantisce anche che i progetti rispettino scadenze rigorose senza compromettere la qualità o l'accuratezza. 

Inoltre, l’algoritmo consente agli ingegneri di prendere decisioni più convenienti e sostenibili. Ottimizzando l'utilizzo e il posizionamento degli elementi di fissaggio, la metodologia supporta la progettazione di strutture che soddisfano e/o superano i requisiti prestazionali, riducendo al minimo lo spreco di materiale e riducendo i costi complessivi del progetto. Ciò è in linea con la crescente attenzione del settore alla sostenibilità, consentendo di contribuire positivamente alla costruzione di strutture rispettose dell'ambiente. 

QUINDI, COME E' POSSIBILE TUTTO CIO'?

Smart Desing_picture2

Per iniziare, accedi a PROFIS Engineering. Una volta effettuato l'accesso, selezionare il modulo “Fissaggio calcestruzzo”. Una volta all'interno del modulo, cliccare sulla terza scheda, "Smart Design". Qui è possibile attivare due modalità di "Smart Design": 

  1. Manuale, in cui si otterrà una raccomandazione sulla soluzione di ancoraggio,  

  2. Auto (esclusiva per gli utenti Premium), in cui è possibile sfruttare al massimo i vantaggi di questa nuova funzionalità. Tutte le opzioni dei pulsanti nella scheda di sinistra saranno disabilitate poiché avrai tutto ciò di cui hai bisogno già in questa modalità. 

ITA_Smart Desing_picture3

SELEZIONE GUIDATA DELL'ANCORAGGIO

Seguendo i vostri input, PROFIS Engineering Premium vi suggerirà fino a tre ancoraggi adatti alle vostre specifiche esigenze di progetto. In qualità di esperto, avrai la flessibilità di scegliere tra questi suggerimenti o selezionarne altri in base alle tue preferenze. Per ulteriori approfondimenti, è sufficiente fare clic sull'icona "i" per comprendere i motivi di ciascuna raccomandazione, comprese le approvazioni tecniche e l'applicabilità pratica.  

Smart Design_picture4.rev1
Smart Design_picture4

Nota: per definire queste raccomandazioni, abbiamo chiesto ad alcuni ingegneri strutturisti a quali progetti dedicavano più tempo e quali piastre di base progettavano più spesso. Sulla base di ciò, i nostri esperti di ancoraggio hanno abbinato ogni requisito applicativo alle approvazioni specifiche in grado soddisfare al meglio i requisiti stessi. 

DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI

Una volta selezionati gli ancoraggi preferiti, è possibile includere i parametri minimi necessari per eseguire il calcolo dell'ancoraggio, che dovrebbero essere il risultato della progettazione della struttura. Nello specifico si tratta del tipo di profilo collegato alla piastra, delle proprietà del calcestruzzo (inclusa la geometria) e dei carichi. È possibile includere sia le geometrie che i carichi direttamente nel modello. Non preoccuparti se non vedi la piastra di base; Smart Design utilizzerà tutte le informazioni fornite per definire la dimensione minima della piastra di base. 

STOP AL LAVORO ITERATIVO

Ora che hai inserito tutte le informazioni minime per progettare il tuo ancoraggio, tecnicamente, il gioco è fatto. Tuttavia, cliccando su "Advanced Input" nella parte inferiore della finestra, sarai in grado di sbloccare tutto il potenziale di Smart Design. 

Smart Design_picture5
Smart Design_picture6

Con pochi clic, puoi impostare il livello di utilizzo desiderato, puntando anche al 100%. Alti tassi di utilizzo implicano che stai ottenendo il massimo dai tuoi materiali, il che non solo riduce i costi, ma accelera anche il processo di installazione salvaguardando comunque la sicurezza. Regola questa impostazione per assicurarti che il tuo progetto sia efficiente in termini di risorse e costi. 

Infine, è possibile utilizzare alcune delle opzioni di installazione per restringere il numero di soluzioni calcolate, ottenendo risultati più rapidamente. 

TROPPI SCENARI? NON PREOCCUPARTI

Una volta pronto, cliccando "Cerca soluzioni", verranno visualizzate diverse opzioni. Il conteggio dei risultati in basso verrà visualizzato man mano che vengono calcolati e ordinati in base all'area della piastra di base, dalla più piccola alla più grande.  

Smart Design_picture7

Per ridurre efficacemente il numero di soluzioni, sono a disposizione due pratiche opzioni:  

  • In primo luogo, è disponibile customizzare l’ordine delle soluzioni, consentendo di organizzarle in base all'utilizzo, alle dimensioni della piastra di base e al numero di ancoraggi o alla profondità di posa dell’ancoraggio; 

  • In secondo luogo, è possibile filtrare le soluzioni tramite l’icona dedicata nascondendo le soluzioni in base ad alcuni dei parametri non applicabili nel progetto finale. 

Quando si fa clic su una soluzione, la scheda della soluzione si espande, permettendo di controllare il progetto finale prima di stampare la relazione di calcolo. 

CONCLUSIONI

L'integrazione di questo algoritmo di ottimizzazione avanzato in PROFIS Engineering Premium rappresenta un balzo in avanti nell'ingegneria strutturale. L’utente ha così al suo fianco un potente strumento per progettare in maniera ottimale le soluzioni di ancoraggio, migliorandone la produttività, consentendo la creazione di soluzioni più convenienti e sostenibili e, in definitiva, dandoti ulteriore tranquillità nel supportarti nella selezione dell'ancoraggio giusto per la giusta applicazione. 

Scopri come Smart Design in Hilti PROFIS Engineering può rivoluzionare il tuo flusso di lavoro! Avvia subito PROFIS Engineering qui!