MIT HILTI PLANEN: ERDBEBENSCHUTZ
Baue erdbebensicher: Dank unserer Installationssysteme, Softwarelösungen und Experten-Services

BEANSPRUCHUNG VON INSTALLTIONEN BEI ERDBEBEN

Bei einem Erdbeben ist deine Installation zusätzlichen seismischen Lasten ausgesetzt. Diese wirken zwar grundsätzlich in alle Richtungen. Wissenschaftliche Untersuchungen aber zeigen, dass vor allem die horizontal wirkenden Kräfte zu kritischen Belastungswerten an den Befestigungen von Rohren führen.
Die meisten Bauvorschriften (wie Eurocode 8 oder IBC) definieren vereinfachte Methoden, mit denen die Erdbebenlasten auf der Basis einer äquivalenten statischen Analyse berechnet werden. Einen ausreichend hohen Schutz vor Schäden durch Erdbeben erreichst du demnach bereits durch die Berücksichtigung der horizontal auftretenden Kräfte.
• Deine Installationen müssen
nachweislich die notwendige Stabilität aufweisen, um den Horizontalkräften bei einem Erdbeben standzuhalten.
• Zusätzliche Verstrebungen in Längs- und Querrichtung setzt du ein, um die Belastbarkeit der Struktur gezielt zu verstärken.
• Auch bei der Verankerung im Basismaterial verwendest du ausschließlich Befestigungslösungen, die nach den Vorgaben der Erdbebennormen getestet sind.
Teilen