- Pagina iniziale
- Progettisti
- Soluzioni per progettisti
- Protezione antincendio
- Attraversamenti tubi
Soluzioni antifuoco per attraversamenti tubi
Offriamo soluzioni antifuoco per tutte le applicazioni più comuni che prevedono tubazioni per riscaldamento, impianti idraulici, climatizzazione dell’aria e sistemi di raffrescamento
Ultimamente c'è maggiore attenzione riguardo alla sicurezza antincendio negli edifici. I proprietari degli immobili e i loro inquilini ora chiedono valide protezioni passive contro il fuoco, ovvero caratteristiche intrinseche della struttura che prevengano la propagazione delle fiamme, del calore e del fumo, al fine di salvare vite umane e limitare i danni nel caso in cui scoppi un incendio.
Gli attraversamenti di tubi sono aree critiche per i sistemi di arresto delle fiamme. Anche fessure apparentemente piccole in pareti e solai classificati come antifuoco sono sufficienti a diffondere fumo e gas tossici. Per mantenere la resistenza antifuoco di pareti e solai, è essenziale che ogni apertura sia sigillata con un sistema antifuoco progettato e installato a regola d’arte. Eppure, nonostante la sua innegabile importanza, i sistemi antifuoco sono spesso considerati solo in un secondo momento. Ma se si trascura la protezione antifuoco fino alle ultime fasi del progetto, il rischio quasi inevitabile è di incorrere in sforamento dei limiti di costi, budget risicati e sovrapposizioni nella programmazione dei lavori tra le varie squadre in cantiere.
Ecco alcune delle domande più frequenti che si pongono le squadre addette alla posa degli impianti meccanici ed elettrici in cantiere quando devono occuparsi delle soluzioni antifuoco:
- Dove trovo prodotti antifuoco conformi alle norme per i vari tipi di materiali e configurazioni dei tubi da posare?
- Come farò a sigillare attraversamenti senza alcuno spazio tra i tubi in un cavedio aperto e ingombro di tubi?
- Cosa posso fare per ridurre i costi della manodopera, già così elevati? Cosa devo fare per superare le ispezioni antincendio ed evitare costosi e lunghi lavori di modifica?
Le risposte a queste domande spaziano tra i quattro principali fattori che determinano quale soluzione antifuoco sia adatta al tuo progetto: conformità, spazio, produttività e facilità di ispezione. Continua a leggere per scoprire come le nostre soluzioni antifuoco ti consentono di soddisfare ognuno di questi requisiti.
Conformità antifuoco per i settori meccanici
Possiamo consigliarti una soluzione antifuoco conforme ai principali standard internazionali con cui potresti operare, da ASTM a EN, per tutte le applicazioni di tubazioni più comuni, quali impianti di riscaldamento, idraulici, di climatizzazione e raffrescamento.
Il nostro collare in rotolo CFS-C EL è una soluzione antifuoco prefabbricata conforme alla norma EN in materia. Si tratta di una fascia pieghevole e facile da tagliare, approvata da diverse norme ETA per l’uso con tubi di diversi materiali e configurazioni, su vari materiali base. È una soluzione rapida e versatile per tubi inclinati, in posizione angolare, a gomito e persino applicazioni in cavedi.
Antifuoco per tubazioni con zero distanza

Gli attraversamenti multipli, ingombri di tubi, senza spazio tra di essi: queste sono le aree più complesse da isolare ai fini della protezione antincendio. Abbiamo sviluppato soluzioni più semplici e produttive per queste situazioni particolarmente comuni. Ad esempio, la nostra benda antifuoco (CFS-B) per tubi metallici con isolamento combustibile può essere installata direttamente accanto a un tubo in plastica munito di protezione antifuoco tramite collare in rotolo CFS-C EL senza alcuna distanza tra i tubi.
Soluzioni antifuoco in opera per risparmiare tempo e manodopera

La soluzione CP 680/CFS-CID (dispositivo posato in opera) è il nuovo punto di riferimento per gli attraversamenti antifuoco di solai con tubazioni. Si tratta di una soluzione facile da installare e posare in opera, per tubazioni in plastica e metallo, che migliora significativamente la produttività, fa risparmiare spazio ed è più facile da ispezionare. Pianificando e specificando i dispositivi posati in opera prima della gettata delle solette, si sposta la fase di isolamento antifuoco dall’ultima fase del progetto alla prima. Non è necessario eseguire perforazioni o praticare aperture, e il coordinamento tra le squadre in cantiere diventa molto più semplice. La guarnizione antifumo integrata nel dispositivo rende inutile l’applicazione del silicone.
La prestazione antifuoco dei dispositivi prefabbricati non dipende più dall’abilità dell’installatore. Il rischio di ispezioni non superate a causa di installazioni inappropriate è quindi ridotto significativamente.
Ispezioni antifuoco senza più problemi
Con tutta la gamma di prodotti tra cui scegliere, come si fa a essere certi di aver individuato la soluzione antifuoco giusta per rispettare le norme e superare le ispezioni? Se ti affidi a Hilti per la specifica dei tuoi attraversamenti antifuoco per le tubazioni, i nostri esperti antifuoco potranno supportarti nella fase di progettazione, installazione e ispezione, fino alla documentazione. Puoi contare sulla tranquillità di sapere che la conformità alle norme, il rispetto del budget e il tipo di attraversamento sono stati abbinati alla soluzione antifuoco più corretta.
Inoltre, puoi usare strumenti digitali per rendere più rapida la progettazione e documentazione. Il nostro selettore di prodotti antifuoco online, basato su un ricco database di prodotti approvati secondo ETA e UL, semplifica la scelta del prodotto e aiuta a rispettare la conformità delle norme. Il nostro programma di gestione della documentazione PROFIS Firestop per PC è un metodo estremamente efficiente per gestire automaticamente la documentazione di conformità antifuoco.
Prodotti correlati
-
Collare antifuoco CFS-CP
Progettati per creare una barriera negli attraversamenti con tubi in plastica combustibile
Scopri di piùBenda antifuoco CFS-B
Benda antifuoco per creare una barriera antifuoco e antifumo intorno a tubi non combustibili con isolamento combustibile
Scopri di più