- Pagina iniziale
- Progettisti
- Soluzioni per progettisti
- Solai collaboranti X-HVB
/xe-tools/xe-semi-automatic-powder-actuated-tools/xe-dx-76-powder-actuated-tools/110056.png)

CONNETTORI HVB PER SOLAI COLLABORANTI
Una soluzione semplice, veloce e certificata
L’X-HVB è un connettore a taglio con Marcatura CE e benestare tecnico europeo (ETA) facile da applicare, non richiede saldature nè manodopera specializzata, ideale per la realizzazione di solai compositi acciaio-calcestruzzo e il consolidamento di solai esistenti anche in zona sismica.
/xe-tools/xe-semi-automatic-powder-actuated-tools/xe-dx-76-powder-actuated-tools/110056.png)
Come funzionano i connettori a taglio
Le strutture miste hanno dominato il settore dell’edilizia multi-piano per oltre trent’anni. Il loro successo è dovuto alla resistenza e alla rigidezza che si possono ottenere con un dispendio minimo in termini di materiali.
Il motivo per cui la scelta ricade spesso sulle strutture miste è semplice: il calcestruzzo ha una buona resistenza a compressione mentre l’acciaio resiste bene a trazione.
Lo scopo del connettore a taglio X-HVB è proprio quello di garantire la connessione meccanica tra le travi in acciaio e le solette in calcestruzzo sovrastanti. È progettato pertanto per resistere alle forze di taglio che agiscono all'interfaccia tra questi elementi strutturali, favorendo un comportamento congiunto.
CHIEDI AL TECNICO
Nuova costruzione o Ristrutturazione
Grazie al portafoglio di connettori Hilti X-HVB potrai realizzare solai collaboranti sia per progetti di ristrutturazione che di nuova costruzione

Nuove costruzioni
Nelle nuove costruzioni, i connettori sono previsti fin dalla fase di progettazione come elementi di completamento dell'ossatura metallica e dell’elemento di casseratura. L'utilizzo di connettori come connessione meccanica tra acciaio e calcestruzzo porta ad un’eccellente performance statica in termini di resistenza, rigidezza e duttilità, riducendo il peso di travi e travetti fino al 30%.

Ristrutturazioni
Nei casi di ristrutturazione di vecchi edifici, ossia progetti di recupero edilizio, l’X-HVB è tipicamente fissato sulle travi metalliche esistenti con una disposizione chiamata “duck walk”. Grazie alla realizzazione di una sottile soletta in calcestruzzo, l’uso dei connettori aumenta notevolmente la resistenza e i sovraccarichi di esercizio, preservando l’edificio nella sua originalità e con bassi costi di realizzazione.
Perchè utilizzare i CONNETTORI A TAGLIO X-HVB hilti

Testato e Certificato
- Un sistema completo e certificato. I nostri connettori vengono prodotti da più di 30 anni e sono testati e certificati con la European Approval Assessment ETA 15/0876 e marcati CE.
- Con l’aggiornamento dell’ETA di ottobre 2021 siamo ora in grado di coprire tutte le lamiere grecate più comuni sul mercato italiano, per rendere la progettazione ancora più semplice e immediata.

Semplice, Veloce e Affidabile
- Un sistema veloce, sicuro, per tutti. Nessun cavo. Nessun posatore certificato richiesto. Funziona in qualsiasi condizione meteorologica.
- L’inchiodatrice DX 76 HVB funziona con propulsori a cartuccia clean-tech e può essere utilizzata con una preparazione base, senza necessità di alcuna particolare qualifica dell'installatore.

Supporto a 360°
- Supportato da servizi per progettisti e installatori. Insieme ai connettori X-HVB potrai usufruire dei nostri servizi di ingegneria per la progettazione e l’installazione dei connettori.
- Scarica gratuitamente il nostro software Shear Connector Design o noleggia la nostra attrezzatura per la durata del cantiere!
- Se hai bisogno di supporto contatta subito i nostri tecnici o gli account manager su territorio.
Hilti ti offre un sistema di fissaggio completo
-
Inchiodatrice semi-automatica DX 76 HVB
Hilti fornisce l’attrezzo DX 76 HVB che è già opportunamente assemblato per fissare gli X-HVB. Puoi acquistarlo o noleggiarlo a breve termine.
Scopri di più sull'inchiodatrice semi-automatica DX 76 HVBConnettore a taglio X-HVB
I connettori a taglio sono disponibili in sette diverse altezze del gambo di ancoraggio da scegliere a seconda delle caratteristiche della lamiera grecata e delle configurazioni della soletta utilizzate.
Scopri di più su connettore a taglio X-HVBChiodi per metallo X-ENP 21
Ogni connettore a taglio X-HVB viene fissato sulla trave con due chiodi X-ENP HVB tramite inchiodatrice a propulsori.
Scopri di più sui chiodi X-ENP 21
SCOPRI DI PIU’ SUI NOSTRI SERVIZI
Servizio di noleggio DX76-HVB
Se non disponi già della nostra attrezzatura, puoi noleggiare l'inchiodatrice DX76-HVB per i giorni necessari al completamento del lavoro.
Richiedi il servizio di noleggio a breve termineSoftware di calcolo connettori a taglio X-HVB
Dimentica fogli di calcolo o complicati sfotware strutturali. Ora puoi calcolare in pochi minuti, senza rinunciare a sicurezza e precisione.
Scopri di più sul nostro software di calcoloReferenze
Scopri di più sfogliando casi-studio reali su Ask Hilti, il nostro blog di ingegneria.
Leggi gli articoli