Eurofox Facade system, MFT-MFI, MacFox

Soluzioni per le facciate ventilate

Ottimizza la progettazione, velocizza la tua installazione

Dalla progettazione alla costruzione, scopri come il nostro team di esperti può aiutarti con il tuo prossimo progetto di facciata ventilata.

Il mondo delle facciate ventilate presenta una complessità molto elevata: durante le prima fasi di progettazione, fino a quelle finali di installazione, è importante considerare alcuni aspetti fondamentali, come la scelta del corretto sistema di sottostruttura, l’efficienza energetica e la corretta posa in opera, con il fine di ottimizzare tutto il processo costruttivo. 

Hilti si propone come unico interlocutore e partner per le informazioni necessarie lungo tutto il processo, offrendo una soluzione completa, ottimizzando tutte le fasi di processo e rendendo il lavoro più efficiente.

Aggiornamento in corso

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE

Le normative sul risparmio energetico sono spesso un fattore chiave quando si progetta un edificio e la selezione della giusta sottostruttura può avere un grande impatto sul risultato finale. Possiamo supportarvi su tutto ciò di cui avete bisogno, dalla progettazione, fino alla scelta e all'installazione della vostra facciata.

La nostra gamma completa di sistemi, tra cui le nostre soluzioni in acciaio inossidabile, che eliminano i ponti termici, concorrono anche alla certificazione per la casa passiva. 

PERCHè UNA PROGETTAZIONE CORRETTA È FONDAMENTALE

La tendenza nel mondo delle costruzioni, è verso un aumento del fabbisogno termico e il raggiungimento di bassi valori di trasmittanza termica U, riducendo lo spessore dell'isolamento. Cosa comporta questo nella scelta della sottostruttura e nello spazio utilizzabile all'interno dell'edificio? Clicca qui sotto per maggiori informazioni.

Consulenza tecnica in fase di progettazione

Richiesta di preventivo

Richiesta di preventivo

Il nostro team di progettazione altamente qualificato terrà conto di tutti i requisiti specifici del progetto: il layout dei pannelli, il comportamento statico e il valore di trasmittanza U, per creare una proposta di sistema ottimizzata in termini di costi.

Richiedi ora un preventivo
Soluzioni antifuoco certificate

Soluzioni antifuoco certificate

La barriera antincendio preformata Hilti CP674 permette di predisporre la sigillatura antifuoco all'interno dell'intercapedine di facciata, rispondendo ai requisiti richiesti dalla nuova Regola Tecnica Verticale RTV 13.

Per saperne di più
Efficienza energetica

Efficienza energetica

Il settore edile è responsabile per circa il 40% del consumo energetico. Altri fattori determinanti sono che circa il 75% degli edifici sono termicamente inefficienti e che nelle facciate ventilate le sottostrutture metalliche possono essere responsabili fino al 50% delle dispersioni termiche. Ciò rende ancora più importante l'ottimizzazione termica dell'involucro edilizio, utilizzando soluzioni performanti in facciata

BIM: Building Information Modelling

BIM: Building Information Modelling

Esplora la libreria Hilti BIM/CAD per inserire le soluzioni Hilti all'interno dei tuoi modelli 3D con pochi e semplici click.

Accedi alla libreria Hilti BIM/CAD

INSTALLAZIONE

DALLA PROGETTAZIONE ALLA FASE DI POSA IN CANTIERE
Eurofox Facade system, MFT-MFI, MacFox

DALLA PROGETTAZIONE ALLA FASE DI POSA IN CANTIERE

I tecnici di Hilti Italia possono fornirti una consulenza completa, dalle fasi iniziali di progetto fino alla posa in cantiere grazie ai tecnici che lavorano sia in sede sia sul campo. 

Come primo step, è quindi importante definire la tipologia di sottostruttura e di fissaggio in funzione del pannello scelto e all'edificio stesso, e, in seguito seguire le indicazioni per una corretta ed efficiente posa della facciata ventilata. Soprattutto quest'ultima fase può risultare difficoltosa nel caso in cui vi sia la presenza di discontinuità nella facciata, come ad esempio la presenza di spigoli o finestre.

Approfondisci questi aspetti e scopri tutte le novità nel mondo delle facciate ventilate, cliccando nei box sottostanti.

Soluzioni Hilti e novità di settore

Yellow modern ventilated facade with windows. Part of urban real estate. Fragment of a new elite residential building or commercial complex.

Sistemi di facciata ventilata

Le sottostrutture Hilti per facciate ventilate coprono moltissime applicazioni e sono perfette per un'ampia varietà di pannelli: dai rivestimenti in ceramica, fino a quelli in pietra, fibrocemento e alluminio.

Scopri di più nel manuale dedicato
Indicazioni di posa in opera

Indicazioni di posa in opera

La posa in opera è determinante per la realizzazione di edifici sicuri e performanti. Segui i nostri consigli per un'installazione ottimale dei sistemi di facciata ventilata. Scegli il video più adatto alle tue esigenze.

Guarda il video di installazione della sottostruttura verticale Hilti per facciate ventilate Guarda il video di installazione della sottostruttura orizzontale Hilti per facciate ventilate
Prove di carico in Situ

Prove di carico in Situ

In presenza di condizioni di ancoraggio non standard, il servizio di prove di carico offerto da Hilti permette ai progettisti di determinare la resistenza dell'ancorante per un calcolo sicuro e accurato.

Scopri di più sul servizio di prove di carico in situ
Ask Hilti

Novità dal mondo dell'ingegneria

Hilti è sempre al fianco dell'innovazione e alla promozione di nuove tecnologie all'avanguarda, partecipando ad eventi e attraverso alla piattaforma dedicata Ask Hilti. Su Ask Hilti è infatti possibile trovare webinar di formazione, articoli e referenze di progetto specifiche per il mondo delle facciate ventilate e non solo.

Scopri tutti gli eventi Scopri tutte le novità su Ask Hilit

Invia il tuo progetto

Di cosa abbiamo bisogno?

  • Checklist completa: ogni progetto ha requisiti specifici. Compilando il form di richiesta, consenti al nostro team di analizzare il tuo progetto e calcolarlo nel dettaglio in base ai tuoi desideri. 
  • Disegni di progetto: la sottostruttura deve essere adattata alle proprietà del materiale di rivestimento. I tecnici Hilti possono calcolare i componenti del tuo sistema di facciata ventilata, sulla base dei tuoi disegni in AutoCAD®. 
  • Documenti rilevanti: per fornirvi la migliore soluzione possibile, abbiamo bisogno di tutti i documenti rilevanti per il vostro progetto. Questi includono, ma non sono limitati a questo, le sezioni verticali. 
  • Conformità legale: Hilti può assistervi nell'aiutarvi a garantire che i componenti del vostro sistema di facciata ventilata siano legalmente conformi ai codici nazionali o europei.

Condividi