Il sistema si compone di un gruppo di ancoranti connessi ad un profilo (canale) e da delle apposite viti (viti con testa a martello). Il canale viene installato prima del getto di calcestruzzo e da qui la dicitura pre-installato. Esso è ricoperto all’interno da schiuma in LDPE per evitare che durante il getto il calcestruzzo riempia la sezione e lo renda inutilizzabile, la schiuma viene successivamente rimossa per inserire le viti testa a martello. Grazie alla loro particolare geometria le viti vengono inserite all’interno e successivamente ruotate e serrate nella posizione desiderata con dado e rondella. Bisogna sempre effettuare il serraggio secondo le istruzioni fornite per non compromettere le prestazioni del fissaggio.
Le soluzioni alternative e tradizionali al cast-in possono essere: piastre saldate, tubi con pioli annegati nel getto, ancoranti post-installati.
Rispetto alle soluzioni tradizionali il cast-in consente:
- maggiore flessibilità grazie allo spostamento delle viti lungo il canale
- maggiore velocità di esecuzione: si riduce il rischio di forature multiple (post-installato) o di richiesta di manodopera specializzata (saldatura)
- maggiori prestazioni e soluzione calcolabile secondo precise norme
Vantaggi rispetto alla saldatura
Vantaggi Rispetto agli ancoranti post-installati
Potafoglio canali HAC / hac-t (v-shape)
Portafoglio canali hac-c laminati a caldo
Condividi