- Pagina iniziale
- Heli-Brick

Heli-Brick
Barre elicoidali in acciaio inossidabile per consolidamento di muratura
La meraviglia del partimonio architettonico italiano e la nostra forte volontà di contribuire a preservare la bellezza del nostro paese, hanno dato vita a Hilti Heli-Brick.
La nuova barra Heli-Brick rappresenta la soluzione per le applicazioni di consolidamento.
Rapida installazione, adattabilità ed impatto estetico minimo contraddistinguono il sistema, adatto per tutte le tipologie di muratura.*
SISTEMA RAPIDO E VERSATILE PER IL RINFORZO DELLA MURATURA

LEGATURA DI PARETI

Soluzione a secco per il rinforzo delle connessioni tra pareti che favorisce il comportamento scatolare della struttura in muratura, incrementandone la prestazione globale in termini di resistenza alle sollecitazioni.
CUCITURA DI LESIONI

Riparazione delle pareti eseguita in situazione di muratura danneggiata dalla presenza di fessure. Le barre elicoidali favoriscono la limitazione di ampiezza delle fessure esistenti e contribuiscono a ridurre l’insorgere di nuove lesioni.
RISTILATURA ARMATA DEI GIUNTI

Ristilatura armata utilizzata per incrementare le caratteristiche di resistenza della muratura. Il confinamento offerto permette di considerare migliori prestazioni del muro, non pregiudicandone l’aspetto estetico per le murature faccia a vista.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Ampia gamma di barre elicoidali e accessori
Installazione rapida e semplice grazie ai combinati cordless, alle punte TE-CX e agli accessori Heli-Brick.
Mandrini SDS Plus Tubi di installazione Connettori
Servizio di prove di trazione
Servizio di prive di trazione in situ ti permette di determinare l'esatta resistenza di una barra elicoidale installata su qualsiasi materiale di base.
Scopri di più
Marcatura CE EN 845-1
Heli-Brick è una soluzione marcata CE secondo EN 845-1.
Il presente materiale informativo costituisce un insieme di informazioni a livello generale che esulano dalla specificità e dalle caratteristiche concrete di ogni singola opera e/o cantiere e/o applicazione.
*La progettazione e/o la posa delle barre elicoidali, devono essere, in ogni caso, effettuate solo da tecnici esperti, a seguito di una consulenza tecnica favorevole eseguita da un ingegnere qualificato e solo se in conformità con la normativa tecnica delle costruzioni.
Hilti Italia S.p.A. esegue la mera fornitura dei prodotti oggetto del presente materiale informativo e non è responsabile pertanto, di qualsiasi prestazione di consulenza e/o progettazione e/o esecuzione dei lavori, legata a qualsiasi titolo all’opera e/o al cantiere e/o all’applicazione. Ai sensi del D.M. 17.01.2018, e ss.mm.ii., il responsabile dell’intera progettazione è il progettista incaricato. E’ esclusa pertanto qualsiasi responsabilità di Hilti Italia S.p.A. relativa alla progettazione/consulenza/esecuzione delle opere in questione.
Hilti Italia S.p.A. può integrare/modificare nel tempo il presente materiale informativo. Si prega, in tal senso, di consultare esclusivamente il sito www.hilti.it.
Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, in tutto o in parte, del materiale ivi contenuto è espressamente vietata.