Sistema di installazione di servizi edili, stazione totale e robot per foratura sopratesta in un cantiere

Robot con tecnologia BIM per gli impianti tecnici

Hilti Jaibot – un robot per foratura sopratesta veloce, preciso e con alti standard di sicurezza

Che ne pensate di automatizzare quasi completamente le le attività di foratura sopratesta in cantiere, andando oltre la progettazione digitale? E se un robot svolgesse i lavori ripetitivi, contribuendo così a ridurre gli errori umani? Già oggi la tecnologia BIM aiuta a ridurre la complessità durante le procedure. Sulla base della progettazione digitale, il robot per foratura semiautonomo Jaibot rende il vostro lavoro ancora più efficace e molto più produttivo.

Vuoi scoprire di più su Jaibot? I nostri esperti sono a tua disposizione.

Robot semiautonomo per perforazione a soffitto

La soluzione

Jaibot

  • Un robot per foratura per le installazioni tecniche (p.es. campate, controsoffitti, supporti etc).  
  • Un robot per foratura semiautonomo per montaggi a soffitto.  
  • Un sistema completamente senza cavo con autonomia della batteria fino a 8 ore e un meccanismo integrato per aspirare la polvere e contrassegnare i fori.  
  • Un sistema intelligente e di facile utilizzo, che non richiede conoscenze professionali.  
Robot da cantiere con braccio perforatore per montaggio a soffitto
Robot da cantiere con braccio perforatore per montaggio a soffitto

Come funziona?

Aumentate la vostra produttività con un robot per foratura semiautonomo per soffitti

Con il robot di foratura semiautonomo Jaibot i vostri progetti di installazione diventano più produttivi. Il robot esegue il lavoro sulla base di un progetto digitale. Gli stessi dati possono essere utilizzati anche per seguire lo stato e l’avanzamento del progetto di installazione. Poiché il robot contrassegna ed esegue i fori corrispondentemente al progetto, sul cantiere i collaboratori non sono costretti a svolgere lavori faticosi e ripetitivi con le braccia sollevate sopra la testa.

Cosa vi resta da fare in futuro nei lavori di questo tipo? Gestire il Jaibot – il nostro nuovo robot per foratura sopratesta.

Soffitto in cemento e perforazione con robot in cantiere

Maggiore precisione

Digitalizzazione della catena di valore nei cantieri edili

Con la tecnologia BIM siete già entrati nell’era della progettazione digitale. Con la progettazione digitale gli ingegneri possono configurare processi più efficienti, che causano meno problemi sul cantiere e assicurano una strategia di investimento ottimale. Un robot per foratura viene utilizzato per l’esecuzione dei fori partendo dagli gli stessi dati. Ecco come automatizzare il vostro cantiere con il Jaibot:   

  • Caricare i dati di AutoCAD o Revit nel cloud di Hilti. 
  • Importare il piano di foratura digitale mediante il robusto tablet PLC 400 per l’utilizzo in cantiere. 
  • Referenziare il cantiere o il robot per foratura con la stazione totale Hilti PLT 300.

Jaibot realizza autonomamente, sotto sorveglianza, migliaia di fori secondo il piano di foratura digitale, assicurando una precisione di foratura sensibilmente maggiore.

I lavoratori edili utilizzano in sicurezza il robot di perforazione del soffitto - Jaibot - in cantiere

Lavorare in modo sicuro

La foratura robotizzata riduce possibili aree di rischio

Lavorare con le braccia alzate sopra la testa per installare gli impianti tecnici è faticoso, difficile e richiede molto tempo. Soprattutto in periodi di carenza di personale specializzato nel settore dell’edilizia è importante supportare al meglio il vostro team. Lavorare con un robot per foratura sopratesta può contribuire a ridurre i rischi collegati ai progetti edili per i vostri collaboratori. Il compito del collaboratore consiste ora nel gestire Jaibot, posizionare la stazione totale e garantire che il robot di foratura possa svolgere le sue mansioni.

Robot da costruzione Hilti Jaibot e stazione totale PLT 300 in cantiere

Meno errori

Tutto al posto giusto

I dati digitali sono per lo più molto precisi, tuttavia l’installazione degli impianti tecnici può comportare una serie di altri rischi potenziali. Il coordinamento di più commissionari può rivelarsi complesso, e anche la qualità di installazione dei singoli progetti spesso non è ottimale. Inoltre, il coordinamento delle  diverse applicazioni comporta costi elevati. Un robot per foratura risulta più rapido e preciso, poiché è in grado di realizzare i fori in modo autonomo secondo il piano digitale. Posizione, profondità e diametro di foratura sono definiti nel piano di foratura, consentendo di ridurre gli errori, di conseguire una maggiore precisione e un risultato di foratura più pulito. Durante i lavori di foratura e contrassegnatura il robot si sincronizza con la rete dati mobile. Lo stato attuale del progetto può essere seguito ai fini della documentazione in tempo reale.

il vostro partner durante l’intero progetto

Uomo davanti a uno schermo che progetta con il software di installazione PROFIS

Servizi BIM

Procedura di costruzione ottimizzata dall’inizio alla fine del progetto con precedente progettazione.

Per saperne di più
" Due dipendenti utilizzano una stazione totale per misurare i dispositivi di supporto per la tecnologia degli edifici in loco

BIM-to-field

Aumentate la vostra produttività e precisione misurando i punti di fissaggio dei dispositivi di supporto degli impianti tecnici con una stazione totale.

Contatta il nostro esperto BIM
Arbeiter installiert Gebäudetechnik

Servizi di prefabbricazione

Premontaggio, preconfezionamento e servizi di taglio su misura che vi aiutano a risparmiare spazio e tempo.

Guarda il video

Contatta un esperto

Vuoi scoprire di più su Jaibot? I nostri esperti sono a tua disposizione.

Condividi