- Pagina iniziale
- Soluzioni di Business
- News ed eventi
- Eventi - Hilti Italia
- Hilti x Red Bull Dual Ascent 2024

Sfidiamo insieme la forza di gravità
Hilti è partner della Red Bull Dual Ascent 2024
Uno scenario mozzafiato e un'arena per eventi sportivi senza eguali: la diga della Verzasca, che si erge per 220 metri sullo sfondo delle Alpi svizzere.
20 tra i migliori climber al mondo si misurano in una grande sfida, e a coppie scalano l’impressionante parete della diga. Ha inizio una gara emozionante che va ogni limite!
Da tre anni, noi di Hilti sosteniamo questo evento con i nostri prodotti e la nostra competenza. Come si fa a progettare un percorso di arrampicata che possa sfidare gli atleti al limite pur garantendone la totale sicurezza?
Questo è il compito degli allestitori di percorsi, che si avventurano sulla parete della diga spoglia predisponendo le attrezzature e i punti di sicurezza che rendono possibile questa emozionante competizione.
installati
_______________________________
di lavoro di installazione
_______________________________
di arrampicata per impostare il percorso
_______________________________
di muro in calcestruzzo con armatura 2.4
_______________________________

Adrenalina pura: l'eccitante lavoro degli allestitori di percorsi
Il team di allestitori di percorsi è composto da professionisti assoluti: non solo sono eccellenti arrampicatori, ma installano anche i tasselli per l'evento in sicurezza anche in condizioni estreme.
Quest'anno la squadra di nove persone ha installato i punti di sicurezza utilizzando i tasselli a battere metallico Hilti, dotati della migliore tecnologia di ancoraggio e di un design altamente avanzato in grado di assicurare performance e sicurezza.
Petra Klingler
Ex campionessa del mondo di arrampicata

In situazioni estreme, conta l'attrezzatura giusta

Quali sono le cose fondamentali quando si lavora per ore sopra uno strapiombo? Una grande squadra e attrezzature eccellenti.
Una sfida perfetta per il tassello a battere metallico Hilti. Grazie al design innovativo, questi tasselli offrono prestazioni elevate e tempi di allestimento ridotti.
Altro aspetto molto importante per il nostro evento, l'utilizzo dei tasselli Hilti aumenta il livello di sicurezza: il cono di espansione anti-spin garantisce infatti un innesto più sicuro, impedendo all'ancoraggio di ruotare nel foro e di non essere fissato correttamente.

Come forare al meglio una parete di calcestruzzo che ha 60 anni di vita e contiene roccia gneiss?
La diga della Verzasca è diventata 2.4 volte più robusta rispetto alla costruzione originaria ed è intervallata da rocce gneiss particolarmente dure. Qui il team di allestitori, munito di perforatore a batteria Nuron TE 6-22 e punte CX TE a lunga durata, ha eseguito un lavoro eccellente. Il perforatore a batteria è relativamente leggero e compatto ma molto potente, e grazie all'elevata velocità di foratura il team riesce ad ottenere la massima potenza senza dover trattenere un peso ulteriore sulla parete.
Inoltre, il sistema di riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) e la regolazione attiva coppia (ATC) contribuiscono a ridurre la fatica e a garantire un funzionamento sicuro durante la perforazione dei circa 8.000 fori su questo calcestruzzo estremamente resistente.

Installare 8.000 tasselli di ancoraggio in sole tre settimane?
Per affrontare questa sfida, la squadra ha usato l'avvitatore a percussione a batteria Nuron SIW4 AT-22 ½". Grazie all'eccellente rapporto peso-potenza, gli allestitori possono lavorare più rapidamente. La sua particolarità è che può essere abbinato al modulo di coppia adattativo SI-AT-22, che consente al team di allestitori di posizionare i tasselli Hilti in modo rapido e sicuro.
Questo sistema è fino al 66% più rapido di una chiave dinamometrica manuale, impedisce l'eccessivo serraggio dell'ancoraggio e garantisce maggiore sicurezza per gli allestitori.
Il tassello viene così fissato in modo rapido e sicuro, lo stato di avanzamento dei lavori viene documentato automaticamente, e si può verificare che tutto sia stato serrato in totale conformità.