Fissaggio su acciaio: formazione online per gli operatori

Fissaggio su acciaio: formazione online per gli operatori

Utilizza i tuoi attrezzi Hilti per fissaggi su acciaio in modo più sicuro, comodo e produttivo.

Questo corso di formazione online è stato pensato per fornire ai professionisti del settore edile una migliore comprensione della tecnologia del fissaggio su acciaio. Impara a utilizzare gli attrezzi Hilti per fissare su acciaio in modo più sicuro, più produttivo e con maggiore qualità. Una volta comlpetato il corso con successo riceverai un attestato di fine corso.

Cosa posso portarmi via da questa formazione online?

Cosa posso portarmi via da questa formazione online?

Aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo del fissaggio diretto e avvitato su acciaio!

Al termine di questo corso sarai in grado di:

  • identificare i requisiti necessari per un corretto fissaggio su acciaio e per ottenere le migliori performance;
  • comprendere i principi di base del fissaggio diretto e dell'avvitatura su acciaio;
  • operare, pulire e effettuare la manutenzione degli attrezzi Hilti per lavorare in sicurezza;
  • conoscere i requisiti di stoccaggio e di smaltimento.
Come funziona il corso?

Come funziona il corso?

Ottieni una formazione passo-passo e metti alla prova le tue conoscenze quando hai finito.

Sarai guidato attraverso un corso online interattivo e modulare che ti consente di selezionare il dispositivo di fissaggio, l'attrezzo e l'applicazione pertinenti per le tue esigenze. Se hai bisogno di maggiori informazioni puoi guardare il breve video "Come fare per" e consultare i collegamenti alle risorse online.

Al termine della formazione, ti verranno poste una serie di domande. Dovrai rispondere correttamente a ogni domanda. Se rispondi in modo errato, ti verrà chiesto di rivedere la sezione pertinente della formazione e di rispondere di nuovo. Se hai bisogno di mettere in pausa il corso, potrai tornare al punto in cui lo avevi lasciato. Al termine del corso ti verrà rilasciato automaticamente un attestato.

FISSAGGIO SU ACCIAIO FORMAZIONE PER OPERATORI: ELEMENTI PRINCIPALI

Offerta e struttura  
Destinatari Lavoratori, foremen, direttori lavori, ispettori della qualità del cantiere
Trade Tutti
Durata 20 minuti
Numero di partecipanti Illimitato
Documenti Disponibili per il download: X-BT Fastener Specification e S-BT Fastener Specification
Certificato presente Si
Date Sempre
Luogo Ovunque
Prezzo Gratuito
Come mi iscrivo alla formazione?

Come mi iscrivo alla formazione?

La registrazione per la formazione di fissaggio su acciaio è semplice

Se desideri un attestato per te stesso, clicca direttamente su "Iscriviti ora".

Se hai già un account Hilti e sei loggato puoi accedere direttamente alla piattaforma di formazione online. In caso contrario ti verrà chiesto di accedere o creare un nuovo account fornendo il tuo indirizzo email e password.

Offriamo la formazione in italiano e in inglese. Seleziona semplicemente la lingua che preferisci e sei pronto per iniziare.

Se hai già superato la formazione ma non riesci a trovare il tuo certificato, puoi recuperarlo di nuovo in qualsiasi momento dalla piattaforma di formazione.

Condividi