COME SCEGLIERE LA PROTEZIONE GIUSTA CONTRO LA CORROSIONE
In quale ambiente stai costruendo? Questa è la domanda essenziale per proteggerti dalla corrosione. L'ambiente, il clima in cui si opera e i materiali in cui si eseguono i fissaggi determinano la tipologia di corrosione a cui si deve far fronte. Quindi devi valutare la presenza dei seguenti fattori, che possono incrementare il rischio di corrosione:
- Umidità
Un fattore che deve essere presente per qualsiasi reazione atmosferica.
- Temperatura
Più elevata è la temperatura, più elevato sarà il rischio di corrosione.
- Sale
Il sale può essere presente nell'aria, in prossimità delle coste, oppure provenire dai sali antighiaccio in inverno.
- Inquinamento industriale
Livelli elevati di diossido di zolfo accelerano le reazioni di corrosione.
- Corrosione galvanica (da contatto)
Causata dal contatto tra due materiali dissimili.
In alcuni ambienti, come le piscine coperte, le gallerie e gli impianti di prodotti chimici, è necessaria particolare attenzione; i tecnici Hilti nella tua zona saranno lieti di fornirti una consulenza tecnica.