CALCOLO RESISTENTE AL FUOCO PER SISTEMI DI SUPPORTO MODULARI
Applicazioni, regolamenti e calcolo resistente al fuoco

Analisi dei risultati della prova al fuoco secondo la EN 1363-1

Per tutti i sistemi testati, tra le previsioni EC3 e i risultati dei test è stara rilevata un'enorme deviazione nei valori di flessione. Questa deviazione inizia generalmente ad aumentare tra 20 e 25 min. ETK.
In molti casi il carico di punta può provocare la flessione del binario fino a quando l'elevata deformazione determina l'irrigidimento del sistema di sospensione per l'effetto catenaria.

Nei casi in cui non si assiste a una tendenza rilevante all‘inflessione, le vere deformazioni sono quindi ben lontane da quelle previste da EC3.
Condividi