- Pagina iniziale
- Rischi derivanti dall'esposizione alle polveri

Perché la gestione delle polveri è così importante?
I rischi derivanti dall'esposizione alle polveri
La polvere rappresenta un rischio serio per gli operatori in cantiere. Respirare polvere può infatti portare a una serie di complicazioni e problemi di salute, tavolta anche gravi. Le conseguenze derivanti dall'inalazione di polvere spesso iniziano a manifestarsi dopo un certo periodo di tempo e non subito.
Noi di Hilti vogliamo offrire soluzioni che garantiscano la salute e la sicurezza dei tuoi dipendenti, e per questo motivo ti supportiamo affinché il lavoro in azienda sia sempre protetto anche dalle polveri.

I TIPI DI POLVERI Più PERICOLOSE IN CANTIERE
Le polveri in cantiere si distinguono in polveri grossolane e polveri sottili. Mentre le polveri grossolane vengono ingoiate o sputate subito, le polveri sottili possono invece rimanere nell'aria per più di 12 giorni giungendo ai polmoni in modo lento e inosservato. Anche nell'ambito delle polveri sottili esistono delle differenze in termini di rischi per la salute, soprattuto in cantiere dove le polveri possono essere decisamente più pericolose della normale polvere di casa composta solo da cellule epiteliali, fibre tessili e altre sostanze innocue.
Nel settore edile, infatti, si tratta spesso di polveri di quarzo e legno potenzialmente cancerogenere e che quindi possono diventare altamente pericolose per gli operatori.

Polvere di quarzo
Chiamata anche silicato cristallino, viene rilasciata durante la foratura, il taglio e la scalpellatura di calcestruzzo, mattoni, piastrelle e arenaria. È quindi presente in quasi tutte le applicazioni e viene generata da tutti i materiali più comuni in cantiere, indipendentemente dal settore specifico.
Questa polvere è particolarmente nociva e cancerogena, provocando nella maggior parte dei casi malattie come la silicosi.

Polvere di legno
Si genera durante il taglio con sega, la foratura e la levigatura. Nel settore edile, è presente principalmente con le applicazioni in cartongesso.
Queste polveri vengono spesso sottovalutate, ma soprattutto nel caso di legno e legno duro ad esempio di faggio o quercia, possono essere cause di malattie cancerose.
Soluzioni Hilti a batteria
Sistemi per la rimozione della polvere DRS
Le nostre soluzioni di gestione della polvere per mantenere il cantiere pulito e ridurre al minimo la produzione di polvere durante la foratura su calcestruzzo. Ideali per: Foratura con o senza collegamento al VC (per TE 4/6 è una soluzione indipendente) Scalpellatura con collegamento al VC.
Ideali per:
- Perforazione con o senza collegamento a all'aspiratore di polveri (per TE 4/6-22 è una soluzione indipendente).
- Scalpellatura con collegamento all'aspiratore di polveri.
Aspiratore a batteria VC 2D-22
Aspiratore a secco a batteria da 22 V collegato alla piattaforma Nuron, progettato per la pulizia pratica e agevole dei cantieri e per il comfort dell'operatore. Ideale per: Pulizia di cantieri di piccole dimensioni Pulizia rapida dei detriti secchi del cantiere.
Ideale per:
- Pulizia a secco.
Aspiratori a batteria VC 4MX-22
Aspirapolvere classe M compatto ad alte prestazioni, sia a umido che a secco, con zaino opzionale per la raccolta della polvere e compatibile con la piattaforma a batteria Nuron.
Ideale per:
- Applicazione SafeSet.
- Armatura.
- Lavorazione del legno.
- Baseplate.
- Perforazione.
Soluzioni Hilti a cavo
Aspirapolvere a umido e a secco VC 5M
Aspirapolvere classe M a umido e a secco con presa di alimentazione per le operazioni quotidiane di pulizia in cantiere.
Ideale per:
- Pulizia a secco e a umido.
- Perforazione (non SafeSet).
- Lavorazione del metallo.
Aspirapolvere compatto classe M VC 20M-X
Aspirapolvere classe M compatto sia a umido che a secco, con pulizia automatica del filtro, per tutti i lavori di rimozione della polvere e i lavori di costruzione a umido.
Ideale per:
- Armatura.
- Baseplate.
- Ristrutturazione.
- Aperture.
- Perforazione.
- Lavorazione del legno (X ACD).
Aspirapolvere classe M VC 40M-X
Aspirapolvere classe M con pulizia automatica del filtro, ampio contenitore e barra di spinta per l'aspirazione delle polveri a secco e la rimozione dei liquami a umido.
Ideale per:
- Armatura.
- Cura delle superfici di lavoro.
- Ristrutturazione.
- Baseplate.
- Carteggiare.
- Aperture.
- Taglio del cemento.
- Lavorazione del legno (X ACD).
Sacco continuo per aspiratori classe M VC 40MX-CB
Sacco per aspiratori classe M con pulizia automatica del filtro e sistema a sacco continuo per l'estrazione delle polveri.
Ideale per:
- Cura delle superfici di lavoro.
- Ristrutturazione.
- Carteggiare.
- Perforazione a secco con diamante.
- Taglio del cemento.
Aspirapolvere da cantiere ad elevata potenza VC 60L-X
Aspirapolvere classe M con pulizia automatica del filtro e sistema a sacco continuo per l'estrazione delle polveri.
Ideale per:
- Perforazione a secco con diamante.
- Cura delle superfici di lavoro.
Aspiraliquidi VC 60-W
Aspiratore edile ad alta capacità per raccogliere liquami da carotatura, taglio con sega, taglio e foratura a uso intensivo.
Ideale per:
- Perforazione a secco con diamante.
- Cura delle superfici di lavoro.
- Taglio intensivo con tagliamuri.